This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:"UCD9081 GUI"无法找到器件、但"I2C 器件 GUI"CAN、我该怎么办?

Guru**** 2815295 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, TPS542A50, TPS53820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021854/ucd9081-ucd9081-gui-can-not-find-the-device-but-i2c-device-gui-can-what-can-i-do

器件型号:UCD9081
主题中讨论的其他器件: USB-TO-GPIOTPS542A50TPS53820

您好!

我想使用 UCD9081 GUI 配置 板载 UCD9081器件、但 GUI 始终找不到该器件、我尝试使用逻辑分析仪捕获 GUI 活动、它 正常发送扫描信号、

请参阅下图:

USB-TO-GPIO 设置正常,因为我在这里检查了许多线程(100kHz,禁用了 PEC,您还可以在下面  的"I2C Device GUI"屏幕截图中找到我的设置)

但奇怪的是:

我尝试使用 I2C 器件 GUI (正如您提到的、它是低级工具)、此 GUI 确实找到了板载 UCD9081、我还使用逻辑分析仪进行了检查、请查看以下屏幕截图:

从日志 中、I2C 器件 GUI 在 x0fh 地址上找到 UCD9081器件。

请帮我、如何配置板载器件。

(是的、我尝试 了不同的 USB 端口、办公室中的许多计算机、Windows XP、Win7、Win10以及三个版本的 UCD8091 GUI、并且尝试了很多天、许多 UCD9081器件)

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、I2C 器件 GUI 将其视为 TPS54A50、请忽略它、您知道融合工具 不 支持 UCD9081配置、我确认我的器件是 UCD9081。

    重要的是融合工具可以 与板载器件进行通信、这表明我的器件和板 没有死。

    顺便说一下、我还尝试了 USB 软件狗的所有可用固件(从1.0.10 到1.0.14)、结果相同。

    如果板载器件的地址从0x6f 更改为 0x0F、是否有任何方法可以改回0x6f?、  

    器件中的预修复0x60是否固定、无法更改? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我有几个选项可供您试用。

    1. USB 转 GPIO 软件狗未加电。 检查适配器上的绿色指示灯是否亮起

    2. USB-TO-GPIO 设置不正确:需要将其设置为100KHz 并禁用 PEC。

    3.未正确安装 GUI。 卸载并下载 https://www.ti.com/lit/zip/slvc490 进行安装。

    4.以管理员身份运行 GUI。

    此外、UCD9081的 IC2地址在0x60至0x6f 之间。 0xF 不是 UCD9081、可以是同一总线上的其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SGradinaru、

    器件是 UCD9081、 我在板上物理上拉所有地址行,所以地址字的低字节为0xfh,奇怪的是 tps542A50数据表说它的地址也从0x60h 开始,GUI 如何在地址为0x0fh 时将器件识别为 tps542A50?

    由于 GUI 和设备可以在 GUI 的下部窗格和状态栏上通信并显示日志和软件狗设置信息, 因此不要担心软件狗是否工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过、使用 I2C 器件 GUI 工具、它始终可以与 UCD9081通信(无法配置为无正确的 UI)、请检查以下日志以查看它是否有帮助... 非常感谢!

    时间戳 消息
    10:15:34.569 SetPullUps (kΩ:2.2 μ s;时钟:开漏;数据:开漏):ACK
    10:15:34.663 SetPecMode (无 PEC):ACK
    10:15:34.681 SetBusSpeed (Speed100KHz):ACK
    10:15:36.144 正在扫描地址15d (TPS53820)上的 USB 适配器#1以查找设备...
    10:15:36.181 I2CRead (地址15d、Cmd 0xE5):ACK 0x00
    10:15:36.190 I2CRead (地址15d、Cmd 0x9F):ACK 0x00
    10:15:36.422 I2CRead (地址15d、Cmd 0xA3):ACK 0x6C
    10:15:36.429 I2CRead (地址15d、Cmd 0x08):ACK 0x02
    10:15:36.436 I2CRead (地址15d、Cmd 0x09):ACK 0x46
    10:15:36.444 I2CRead (地址15d、Cmd 0x0A):ACK 0x02
    10:15:36.452 I2CRead (地址15d、Cmd 0x0B):ACK 0x48
    10:15:36.462 I2CRead (地址15d、Cmd 0x0C):ACK 0x02
    10:15:36.473 I2CRead (地址15d、Cmd 0x0D):ACK 0x22
    10:15:36.483 I2CRead (地址15d、Cmd 0x0F):ACK 0x00
    10:15:36.512 I2CRead (地址15d、Cmd 0x10):ACK 0x01
    10:15:36.524 I2CRead (地址15d、Cmd 0x11):ACK 0x5F
    10:15:36.535 I2CRead (地址15d、Cmd 0x12):ACK 0x00
    10:15:36.546 I2CRead (地址15d、Cmd 0x13):ACK 0x00
    10:15:36.558 I2CRead (地址15d、Cmd 0x14):ACK 0x00
    10:15:36.572 I2CRead (地址15d、Cmd 0x15):ACK 0x00
    10:15:36.586 I2CRead (地址15d、Cmd 0x16):ACK 0x00
    10:15:36.614 I2CRead (地址15d、Cmd 0x17):ACK 0x00
    10:15:36.626 I2CRead (地址15d、Cmd 0x18):ACK 0x0F
    10:15:36.638 I2CRead (地址15d、Cmd 0x19):ACK 0xFF
    10:15:36.650 I2CRead (地址15d、Cmd 0x1A):ACK 0x0E
    10:15:36.664 I2CRead (地址15d、Cmd 0x1B):ACK 0x80
    10:15:36.676 I2CRead (地址15d、Cmd 0x1C):ACK 0x00
    10:15:36.687 I2CRead (地址15d、Cmd 0x1D):ACK 0x00
    10:15:36.699 I2CRead (地址15d、Cmd 0x1F):ACK 0x58
    10:15:36.712 I2CRead (地址15d、Cmd 0x20):ACK 0x00
    10:15:36.724 I2CRead (地址15d、Cmd 0x21):ACK 0x00
    10:15:36.736 I2CRead (地址15d、Cmd 0x22):ACK 0x00
    10:15:36.749 I2CRead (地址15d、Cmd 0x27):ACK 0x41
    10:15:36.761 I2CRead (地址15d、Cmd 0x28):ACK 0x00
    10:15:36.773 I2CRead (地址15d、Cmd 0x29):ACK 0x00
    10:15:36.784 I2CRead (地址15d、Cmd 0x2A):ACK 0x00
    10:15:36.797 I2CRead (地址15d、Cmd 0x2B):ACK 0x00
    10:15:36.809 I2CRead (地址15d、Cmd 0x2C):ACK 0x0D
    10:15:36.820 I2CRead (地址15d、Cmd 0x2D):ACK 0x00
    10:15:36.832 I2CRead (地址15d、Cmd 0x2E):ACK 0x00
    10:15:36.845 I2CRead (地址15d、Cmd 0x30):ACK 0x00
    10:15:36.857 I2CRead (地址15d、Cmd 0x31):ACK 0x00
    10:15:36.869 I2CRead (地址15d、Cmd 0x33):ACK 0x4D
    10:15:36.881 I2CRead (地址15d、Cmd 0x3B):ACK 0x00
    10:15:36.893 I2CRead (地址15d、Cmd 0x40):ACK 0x80
    10:15:36.904 I2CRead (地址15d、Cmd 0x41):ACK 0x80
    10:15:36.915 I2CRead (地址15d、Cmd 0x42):ACK 0x80
    10:15:36.927 I2CRead (地址15d、Cmd 0x43):ACK 0x80
    10:15:36.938 I2CRead (地址15d、Cmd 0x45):ACK 0x80
    10:15:36.950 I2CRead (地址15d、Cmd 0x46):ACK 0x80
    10:15:36.964 I2CRead (地址15d、Cmd 0x4B):ACK 0x80
    10:15:36.980 I2CRead (地址15d、Cmd 0x4C):ACK 0x80
    10:15:36.995 I2CRead (地址15d、Cmd 0x4D):ACK 0x80
    10:15:37.009 I2CRead (地址15d、Cmd 0x4E):ACK 0x80
    10:15:37.022 I2CRead (地址15d、Cmd 0x4F):ACK 0x80
    10:15:37.036 I2CRead (地址15d、Cmd 0x50):ACK 0x80
    10:15:37.048 I2CRead (地址15d、Cmd 0x51):ACK 0x80
    10:15:37.060 I2CRead (地址15d、Cmd 0x58):ACK 0x80
    10:15:37.072 I2CRead (地址15d、Cmd 0x59):ACK 0x80
    10:15:37.084 I2CRead (地址15d、Cmd 0x5A):ACK 0x80
    10:15:37.096 I2CRead (地址15d、Cmd 0x5B):ACK 0x80
    10:15:37.107 I2CRead (地址15d、Cmd 0x5D):ACK 0x80
    10:15:37.120 I2CRead (地址15d、Cmd 0x5E):ACK 0x80
    10:15:37.132 I2CRead (地址15d、Cmd 0x70):ACK 0x80
    10:15:37.144 I2CRead (地址15d、Cmd 0x71):ACK 0x80
    10:15:37.155 I2CRead (地址15d、Cmd 0x72):ACK 0x80
    10:15:37.167 I2CRead (地址15d、Cmd 0x73):ACK 0x80
    10:15:37.179 I2CRead (地址15d、Cmd 0x74):ACK 0x80
    10:15:37.190 I2CRead (地址15d、Cmd 0x75):ACK 0x80
    10:15:37.201 I2CRead (地址15d、Cmd 0x76):ACK 0x80
    10:15:37.214 I2CRead (地址15d、Cmd 0x77):ACK 0x80
    10:15:37.225 I2CRead (地址15d、Cmd 0x79):ACK 0x80
    10:15:37.236 I2CRead (地址15d、Cmd 0x7A):ACK 0x80
    10:15:37.248 I2CRead (地址15d、Cmd 0x7C):ACK 0x80
    10:15:37.260 I2CRead (地址15d、Cmd 0x7F):ACK 0x80
    10:15:37.272 I2CRead (地址15d、Cmd 0x80):ACK 0x00
    10:15:37.284 I2CRead (地址15d、Cmd 0x81):ACK 0x00
    10:15:37.296 I2CRead (地址15d、Cmd 0x82):ACK 0x00
    10:15:37.307 I2CRead (地址15d、Cmd 0x89):ACK 0x00
    10:15:37.319 I2CRead (地址15d、Cmd 0x8A):ACK 0x6C
    10:15:37.331 I2CRead (地址15d、Cmd 0x8B):ACK 0x6C
    10:15:37.343 I2CRead (地址15d、Cmd 0x8C):ACK 0x00
    10:15:37.354 I2CRead (地址15d、Cmd 0x8F):ACK 0x7C
    10:15:37.366 I2CRead (地址15d、Cmd 0x90):ACK 0x00
    10:15:37.377 I2CRead (地址15d、Cmd 0x93):ACK 0x6C
    10:15:37.389 I2CRead (地址15d、Cmd 0x94):ACK 0x00
    10:15:37.401 I2CRead (地址15d、Cmd 0x97):ACK 0x00
    10:15:37.413 I2CRead (地址15d、Cmd 0x98):ACK 0x00
    10:15:37.424 I2CRead (地址15d、Cmd 0x99):ACK 0x00
    10:15:37.436 I2CRead (地址15d、Cmd 0x9B):ACK 0x00
    10:15:37.448 I2CRead (地址15d、Cmd 0x9C):ACK 0x00
    10:15:37.459 I2CRead (地址15d、Cmd 0x9D):ACK 0x00
    10:15:37.471 I2CRead (地址15d、Cmd 0x9E):ACK 0x00
    10:15:37.483 I2CRead (地址15d、Cmd 0x9F):ACK 0x00
    10:15:37.495 I2CRead (地址15d、Cmd 0xA0):ACK 0x6C
    10:15:37.506 I2CRead (地址15d、Cmd 0xA1):ACK 0x00
    10:15:37.518 I2CRead (地址15d、Cmd 0xA2):ACK 0x00
    10:15:37.530 I2CRead (地址15d、Cmd 0xA3):ACK 0x6C
    10:15:37.541 I2CRead (地址15d、Cmd 0xA4):ACK 0x00
    10:15:37.553 I2CRead (地址15d、Cmd 0xA7):ACK 0x6C
    10:15:37.565 I2CRead (地址15d、Cmd 0xA8):ACK 0x00
    10:15:37.576 I2CRead (地址15d、Cmd 0xAB):ACK 0x00
    10:15:37.587 I2CRead (地址15d、Cmd 0xAC):ACK 0x6C
    10:15:37.600 I2CRead (地址15d、Cmd 0xAD):ACK 0x00
    10:15:37.612 I2CRead (地址15d、Cmd 0xAE):ACK 0x00
    10:15:37.623 I2CRead (地址15d、Cmd 0xAF):ACK 0x6C
    10:15:37.635 I2CRead (地址15d、Cmd 0xB0):ACK 0x00
    10:15:37.648 I2CRead (地址15d、Cmd 0xB3):ACK 0x00
    10:15:37.659 I2CRead (地址15d、Cmd 0xB4):ACK 0x00
    10:15:37.671. I2CRead (地址15d、Cmd 0xB7):ACK 0x00
    10:15:37.683 I2CRead (地址15d、Cmd 0xB8):ACK 0x00
    10:15:37.695 I2CRead (地址15d、Cmd 0xBB):ACK 0x6E
    10:15:37.706 I2CRead (地址15d、Cmd 0xBC):ACK 0x00
    10:15:37.718 I2CRead (地址15d、Cmd 0xBF):ACK 0x00
    10:15:37.730 I2CRead (地址15d、Cmd 0xC0):ACK 0x00
    10:15:37.743 I2CRead (地址15d、Cmd 0xC3):ACK 0x00
    10:15:37.755 I2CRead (地址15d、Cmd 0xC4):ACK 0x00
    10:15:37.767 I2CRead (地址15d、Cmd 0xC5):ACK 0x00
    10:15:37.779 I2CRead (地址15d、Cmd 0xC6):ACK 0x6C
    10:15:37.790 I2CRead (地址15d、Cmd 0xC7):ACK 0x7E
    10:15:37.802 I2CRead (地址15d、Cmd 0xC8):ACK 0x00
    10:15:37.814 I2CRead (地址15d、Cmd 0xC9):ACK 0x00
    10:15:37.826 I2CRead (地址15d、Cmd 0xCA):ACK 0x7C
    10:15:37.838 I2CRead (地址15d、Cmd 0xCB):ACK 0x00
    10:15:37.850 I2CRead (地址15d、Cmd 0xCC):ACK 0x00
    10:15:37.861 I2CRead (地址15d、Cmd 0xCD):ACK 0x7C
    10:15:37.873 I2CRead (地址15d、Cmd 0xCE):ACK 0x00
    10:15:37.885 I2CRead (地址15d、Cmd 0xCF):ACK 0x00
    10:15:37.897 I2CRead (地址15d、Cmd 0xD0):ACK 0x7C
    10:15:37.909 I2CRead (地址15d、Cmd 0xD1):ACK 0x00
    10:15:37.921 I2CRead (地址15d、Cmd 0xD2):ACK 0x00
    10:15:37.933 I2CRead (地址15d、Cmd 0xD3):ACK 0x00
    10:15:37.944 I2CRead (地址15d、Cmd 0xD4):ACK 0x00
    10:15:37.956 I2CRead (地址15d、Cmd 0xD5):ACK 0x00
    10:15:37.968 I2CRead (地址15d、Cmd 0xD6):ACK 0x00
    10:15:37.979 I2CRead (地址15d、Cmd 0xD7):ACK 0x00
    10:15:37.990 I2CRead (地址15d、Cmd 0xE0):ACK 0x00
    10:15:38.002 I2CRead (地址15d、Cmd 0xE1):ACK 0x00
    10:15:38.014 I2CRead (地址15d、Cmd 0xE5):ACK 0x00
    10:15:38.025 I2CRead (地址15d、Cmd 0xE6):ACK 0x00
    10:15:38.038 I2CRead (地址15d、Cmd 0xE7):ACK 0x00
    10:15:38.050 I2CRead (地址15d、Cmd 0xE8):ACK 0x6C
    10:15:38.061 I2CRead (地址15d、Cmd 0xE9):ACK 0x7C
    10:15:38.073 I2CRead (地址15d、Cmd 0xEA):ACK 0x00
    10:15:38.085 I2CRead (地址15d、Cmd 0xEC):ACK 0x00
    10:15:38.096 I2CRead (地址15d、Cmd 0xEF):ACK 0x00
    10:15:38.107 I2CRead (地址15d、Cmd 0xF0):ACK 0x00
    10:15:38.119 I2CRead (地址15d、Cmd 0xF1):ACK 0x00
    10:15:38.131 I2CRead (地址15d、Cmd 0xF2):ACK 0x7C
    10:15:38.143 I2CRead (地址15d、Cmd 0xF3):ACK 0x6C
    10:15:38.155 I2CRead (地址15d、Cmd 0xF6):ACK 0x00
    10:15:38.167 I2CRead (地址15d、Cmd 0xF7):ACK 0x00
    10:15:38.179 I2CRead (地址15d、Cmd 0xf8):ACK 0x7C
    10:15:38.190 I2CRead (地址15d、Cmd 0xF9):ACK 0x00
    10:15:38.202 I2CRead (地址15d、Cmd 0xFA):ACK 0x00
    10:15:38.214 I2CRead (地址15d、Cmd 0xFB):ACK 0x00
    10:15:38.226 I2CRead (地址15d、Cmd 0xFC):ACK 0x01
    10:15:38.238 I2CRead (地址15d、Cmd 0xFD):ACK 0x00
    10:15:38.250 I2CRead (地址15d、Cmd 0xFE):ACK 0x6C
    10:15:38.261 地址0Fh I2CRad[0x08]:ACK[0x02]
    10:15:38.271 地址0Fh I2CRad[0x09]:ACK[0x46]
    10:15:38.280 地址0Fh I2CRad[0x0A]:ACK[0x02]
    10:15:38.290 地址0Fh I2CRad[0x0B]:ACK[0x48]
    10:15:38.301 地址0Fh I2CRad[0x0C]:ACK[0x02]
    10:15:38.310 地址0Fh I2CRad[0x0D]:ACK[0x22]
    10:15:38.320 地址0Fh I2CRad[0x0F]:ACK[0x00]
    10:15:38.330 地址0Fh I2CRad[0x10]:ACK[0x01]
    10:15:38.339 地址0Fh I2CRad[0x11]:ACK[0x5F]
    10:15:38.349 地址0Fh I2CREAD[0x12]:ACK[0x00]
    10:15:38.358 地址0Fh I2CRad[0x13]:ACK[0x00]
    10:15:38.369 地址0Fh I2CRad[0x14]:ACK[0x00]
    10:15:38.378 地址0Fh I2CRad[0x15]:ACK[0x00]
    10:15:38.387 地址0Fh I2CRad[0x16]:ACK[0x00]
    10:15:38.396 地址0Fh I2CRad[0x17]:ACK[0x00]
    10:15:38.407 地址0Fh I2CRad[0x18]:ACK[0x0F]
    10:15:38.416 地址0Fh I2CREAD[0x19]:ACK[0xFF]
    10:15:38.426 地址0Fh I2CRad[0x1A]:ACK[0x0E]
    10:15:38.435 地址0Fh I2CRad[0x1B]:ACK[0x80]
    10:15:38.445 地址0Fh I2CRad[0x1C]:ACK[0x00]
    10:15:38.454 地址0Fh I2CRad[0x1D]:ACK[0x00]
    10:15:38.464 地址0Fh I2CRad[0x1F]:ACK[0x58]
    10:15:38.475 地址0Fh I2CRad[0x20]:ACK[0x00]
    10:15:38.485 地址0Fh I2CRad[0x21]:ACK[0x00]
    10:15:38.494 地址0Fh I2CRad[0x22]:ACK[0x00]
    10:15:38.503 地址0Fh I2CRad[0x27]:ACK[0x41]
    10:15:38.513 地址0Fh I2CRad[0x28]:ACK[0x00]
    10:15:38.523 地址0Fh I2CRead [0x29]:ACK[0x00]
    10:15:38.533 地址0Fh I2CREAD[0x2A]:ACK[0x00]
    10:15:38.543 地址0Fh I2CRad[0x2B]:ACK[0x00]
    10:15:38.553 地址0Fh I2CRad[0x2C]:ACK[0x0D]
    10:15:38.562 地址0Fh I2CRad[0x2D]:ACK[0x00]
    10:15:38.572 地址0Fh I2CREAD[0x2E]:ACK[0x00]
    10:15:38.582 地址0Fh I2CRad[0x30]:ACK[0x00]
    10:15:38.591 地址0Fh I2CRad[0x31]:ACK[0x00]
    10:15:38.601 地址0Fh I2CRad[0x33]:ACK[0x4D]
    10:15:38.611 地址0Fh I2CRad[0x3B]:ACK[0x00]
    10:15:38.621 地址0Fh I2CRad[0x40]:ACK[0x80]
    10:15:38.630 地址0Fh I2CRad[0x41]:ACK[0x80]
    10:15:38.639 地址0Fh I2CRad[0x42]:ACK[0x80]
    10:15:38.649 地址0Fh I2CRad[0x43]:ACK[0x80]
    10:15:38.659 地址0Fh I2CRad[0x45]:ACK[0x80]
    10:15:38.669 地址0Fh I2CRad[0x46]:ACK[0x80]
    10:15:38.678 地址0Fh I2CRad[0x4B]:ACK[0x80]
    10:15:38.688 地址0Fh I2CRad[0x4C]:ACK[0x80]
    10:15:38.699 地址0Fh I2CRad[0x4D]:ACK[0x80]
    10:15:38.708 地址0Fh I2CRad[0x4E]:ACK[0x80]
    10:15:38.718 地址0Fh I2CRad[0x4F]:ACK[0x80]
    10:15:38.727 地址0Fh I2CRad[0x50]:ACK[0x80]
    10:15:38.738 地址0Fh I2CRad[0x51]:ACK[0x80]
    10:15:38.747 地址0Fh I2CRad[0x58]:ACK[0x80]
    10:15:38.757 地址0Fh I2CRad[0x59]:ACK[0x80]
    10:15:38.768 地址0Fh I2CRad[0x5A]:ACK[0x80]
    10:15:38.777 地址0Fh I2CRad[0x5B]:ACK[0x80]
    10:15:38.787 地址0Fh I2CRad[0x5D]:ACK[0x80]
    10:15:38.796 地址0Fh I2CRad[0x5E]:ACK[0x80]
    10:15:38.806 地址0Fh I2CRad[0x70]:ACK[0x80]
    10:15:38.816 地址0Fh I2CRad[0x71]:ACK[0x80]
    10:15:38.826 地址0Fh I2CRad[0x72]:ACK[0x80]
    10:15:38.835 地址0Fh I2CRad[0x73]:ACK[0x80]
    10:15:38.845 地址0Fh I2CRad[0x74]:ACK[0x80]
    10:15:38.855 地址0Fh I2CRad[0x75]:ACK[0x80]
    10:15:38.864 地址0Fh I2CRad[0x76]:ACK[0x80]
    10:15:38.874 地址0Fh I2CRad[0x77]:ACK[0x80]
    10:15:38.885 地址0Fh I2CRad[0x79]:ACK[0x80]
    10:15:38.894 地址0Fh I2CRad[0x7A]:ACK[0x80]
    10:15:38.904 地址0Fh I2CRad[0x7C]:ACK[0x80]
    10:15:38.914 地址0Fh I2CRad[0x7F]:ACK[0x80]
    10:15:38.923 地址0Fh I2CRad[0x80]:ACK[0x00]
    10:15:38.932 地址0Fh I2CRad[0x81]:ACK[0x00]
    10:15:38.942 地址0Fh I2CRad[0x82]:ACK[0x00]
    10:15:38.952 地址0Fh I2CRad[0x89]:ACK[0x00]
    10:15:38.961 地址0Fh I2CRad[0x8A]:ACK[0x6C]
    10:15:38.971 地址0Fh I2CRad[0x8B]:ACK[0x6C]
    10:15:38.980 地址0Fh I2CRad[0x8C]:ACK[0x00]
    10:15:38.990 地址0Fh I2CRad[0x8F]:ACK[0x7C]
    10:15:39.000 地址0Fh I2CRad[0x90]:ACK[0x00]
    10:15:39.010 地址0Fh I2CRad[0x93]:ACK[0x6C]
    10:15:39.020 地址0Fh I2CRad[0x94]:ACK[0x00]
    10:15:39.030 地址0Fh I2CRad[0x97]:ACK[0x00]
    10:15:39.039 地址0Fh I2CRad[0x98]:ACK[0x00]
    10:15:39.049 地址0Fh I2CRad[0x99]:ACK[0x00]
    10:15:39.059 地址0Fh I2CRad[0x9B]:ACK[0x00]
    10:15:39.069 地址0Fh I2CRad[0x9C]:ACK[0x00]
    10:15:39.078 地址0Fh I2CRad[0x9D]:ACK[0x00]
    10:15:39.088 地址0Fh I2CRad[0x9E]:ACK[0x00]
    10:15:39.097 地址0Fh I2CRad[0x9F]:ACK[0x00]
    10:15:39.107 地址0Fh I2CRad[0xA0]:ACK[0x6C]
    10:15:39.117 地址0Fh I2CRad[0xA1]:ACK[0x00]
    10:15:39.127 地址0Fh I2CRead [0xA2]:ACK[0x00]
    10:15:39.137 地址0Fh I2CRead [0xA3]:ACK [0x6C]
    10:15:39.146 地址0Fh I2CRead [0xA4]:ACK[0x00]
    10:15:39.156 地址0Fh I2CRad[0xA7]:ACK[0x6C]
    10:15:39.165 地址0Fh I2CRad[0xA8]:ACK [0x00]
    10:15:39.175 地址0Fh I2CRad[0xAB]:ACK[0x00]
    10:15:39.185 地址0Fh I2CRad[0xAC]:ACK[0x6C]
    10:15:39.194 地址0Fh I2CRad[0xAD]:ACK[0x00]
    10:15:39.204 地址0Fh I2CRad[0xAE]:ACK[0x00]
    10:15:39.213 地址0Fh I2CRad[0xAF]:ACK[0x6C]
    10:15:39.223 地址0Fh I2CRad[0xB0]:ACK[0x00]
    10:15:39.232 地址0Fh I2CRad[0xB3]:ACK[0x00]
    10:15:39.243 地址0Fh I2CRead [0xB4]:ACK [0x00]
    10:15:39.253 地址0Fh I2CRad[0xB7]:ACK[0x00]
    10:15:39.262 地址0Fh I2CRad[0xB8]:ACK [0x00]
    10:15:39.273 地址0Fh I2CRad[0xBB]:ACK[0x6E]
    10:15:39.282 地址0Fh I2CRad[0xBC]:ACK[0x00]
    10:15:39.292 地址0Fh I2CREAD[0xBF]:ACK[0x00]
    10:15:39.301 地址0Fh I2CREAD[0xC0]:ACK[0x00]
    10:15:39.311 地址0Fh I2CRead [0xC3]:ACK[0x00]
    10:15:39.321 地址0Fh I2CRead [0xC4]:ACK[0x00]
    10:15:39.331 地址0Fh I2CRead [0xC5]:ACK[0x00]
    10:15:39.341 地址0Fh I2CRead [0xC6]:ACK [0x6C]
    10:15:39.351 地址0Fh I2Cread[0xC7]:ACK[0x7E]
    10:15:39.361 地址0Fh I2Cread[0xC8]:ACK[0x00]
    10:15:39.370 地址0Fh I2CRad[0xC9]:ACK[0x00]
    10:15:39.380 地址0Fh I2CRad[0xCA]:ACK[0x7C]
    10:15:39.390 地址0Fh I2CRad[0xCB]:ACK[0x00]
    10:15:39.399 地址0Fh I2CRad[0xCC]:ACK[0x00]
    10:15:39.409 地址0Fh I2CRad[0xCD]:ACK[0x7C]
    10:15:39.419 地址0Fh I2CRad[0xCE]:ACK[0x00]
    10:15:39.428 地址0Fh I2CREAD[0xCF]:ACK[0x00]
    10:15:39.438 地址0Fh I2CREAD[0xD0]:ACK[0x7C]
    10:15:39.447 地址0Fh I2CREAD[0xD1]:ACK[0x00]
    10:15:39.457 地址0Fh I2CRead [0xD2]:ACK[0x00]
    10:15:39.467 地址0Fh I2CRead [0xD3]:ACK[0x00]
    10:15:39.476 地址0Fh I2CRead [0xD4]:ACK [0x00]
    10:15:39.486 地址0Fh I2CRead [0xD5]:ACK[0x00]
    10:15:39.495 地址0Fh I2CRead [0xD6]:ACK[0x00]
    10:15:39.506 地址0Fh I2CRead [0xD7]:ACK[0x00]
    10:15:39.515 地址0Fh I2CREAD[0xE0]:ACK[0x00]
    10:15:39.525 地址0Fh I2CREAD[0xE1]:ACK[0x00]
    10:15:39.535 地址0Fh I2CREAD[0xE5-]:ACK[0x00]
    10:15:39.544 地址0Fh I2CREAD[0xE6]:ACK[0x00]
    10:15:39.554 地址0Fh I2CRad[0xE7]:ACK[0x00]
    10:15:39.564 地址0Fh I2CRead [0xE8]:ACK [0x6C]
    10:15:39.573 地址0Fh I2CRad[0xE9]:ACK[0x7C]
    10:15:39.583 地址0Fh I2CRad[0xEA]:ACK[0x00]
    10:15:39.593 地址0Fh I2CRad[0xEC]:ACK[0x00]
    10:15:39.603 地址0Fh I2CREAD[0xEF]:ACK[0x00]
    10:15:39.612 地址0Fh I2CRead [0xF0]:ACK[0x00]
    10:15:39.622 地址0Fh I2CRad[0xF1]:ACK[0x00]
    10:15:39.632 地址0Fh I2CREAD[0xF2]:ACK[0x7C]
    10:15:39.642 地址0Fh I2CRead [0xF3]:ACK [0x6C]
    10:15:39.651 地址0Fh I2CRead [0xF6]:ACK[0x00]
    10:15:39.660 地址0Fh I2CRead [0xF7]:ACK[0x00]
    10:15:39.671 地址0Fh I2CRad[0xf8]:ACK[0x7C]
    10:15:39.680 地址0Fh I2CRad[0xF9]:ACK[0x00]
    10:15:39.690 地址0Fh I2CRad[0xFA]:ACK[0x00]
    10:15:39.699 地址0Fh I2CREAD[0xFB]:ACK[0x00]
    10:15:39.709 地址0Fh I2CRad[0xFC]:ACK[0x01]
    10:15:39.718 地址0Fh I2CRad[0xFD]:ACK[0x00]
    10:15:39.728 地址0Fh I2CREAD[0xFE]:ACK[0x6C]
    10:15:39.740 找到1个器件。
    10:15:39.745 在地址0x0F 中找到器件。 找到1个设备。
    10:15:39.750 在地址15d 处找到 TPS53820
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9081地址从0x60开始、4个地址引脚使地址范围从0x60到0x6f。 请参阅数据表第8.5.6节。 0xF 不是 UCD9081。 它应为0x6f、因为您已将所有地址引脚上拉。

    您可以按照使用较低级别的 SMBus 调试器进行测试、请按照以下视频启动调试器

    https://training.ti.com/fusion-power-designer-low-level-i2c-smbus-debugger?context=1136655-1139495-1136567 

    请确保设置为100KHz 且禁用 PEC。

    1、将0x6f 放入地址中

    2.使用调试底部的 I2C 读取、将0x27放入命令中、并将0x1放入 len 字段中、单击读取按钮后、您将收到0x55。 如果没有、请升高示波器并提供波形。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    感谢您的回答。

    我尝试了您的建议、使用连接了示波器的 I2C SMBus 调试器:

    1、使用 Cmd 0x27 (Len=0x1)读取0x6f 处的器件、 此时会显示红色的"NACK"、请检查以下捕获:

    2、使用 Cmd 0x27 (Len=0x1)读取0x0F 处的器件、 已确认、但返回0x41、而不是0x55、 请检查以下捕捉:

      返回的0x41的响应持续时间似乎有点奇怪、感觉更长、几乎错过 了8位持续时间。

    (针对所有且始终禁用100kHz 和 PEC)

    请帮助您建议下一步...

    感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    地址0x6f 在总线上不可用、因为没有任何地址 ACK。 0xF 是总线上的其他器件。  

    我建议这么做

    1.检查电路板以确保 UCD9081通电、释放复位、地址引脚正常。

    2.检查原理图以确保其他 i2c 器件的地址与 UCD9081相同

    3.尝试对地址0x60到0x6E 执行相同的步骤以查看哪个地址获得 ACKed。

    4.尝试断开同一总线上的所有其他 I2C 器件、然后重复步骤3。

    Rgeards

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    谢谢您,我只有一个板载 I2C 器件,它是一个专用电路板,用于评估 UCD9081, 移除不必要的组件,保持供电,去耦电容器,上拉, 和一些其他 RCS、它们根据数据表上的典型电路。

    我测量了电源、并重置引脚电压(高@10k 上拉电阻和0.01uF 去耦合)、并将100k Ω ROSC 放置在非常靠近引脚#32的位置。

    已尝试  从0x60到0x6E 的地址 ,  NONE-Accked。

    我可以尝试其他哪些寄存器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    UCd9081似乎无法在您的电路板中正常工作。 您有9081 EVM 吗? 您能否将原理图发送给我们、或者您可以将原理图与9081EVM 进行比较、以查看是否有任何缺失?


    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、您好、我没有 9081 EVM、但我查看了 EVM 用户指南和原理图、请查看我的原理图部分、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原理图看起来不错。 您有多少电路板? 它们是否都有相同的问题?

    您能否执行以下测试:

    1.提供 UCD9081的加电波形:VCC、REST

    2. 将其中一个 ADDR 引脚更改为下拉、这样地址就不再是0x6f 了、您还能与0xF 地址通信吗?

    3.将 UCD9081置于 RESET (但已通电)状态、以查看是否仍可与0xF 通信。 您提到过、ucd9081是同一总线上唯一的器件。

    4.断开 R127

    5.将 UCD9081替换为另一个。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    请帮助检查波形、CH1是 VCC、CH2是 REST、 它是否正确?

    我还尝试下拉 Addr3、器件响应新地址、而不是旧地址、请查看屏幕截图、谢谢。

    已断开 R127、结果相同。

    目前、我没有更多器件需要更换、 不确定其配置问题或器件是否出现故障...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开 R127时、地址是什么? 连接 R127的地址是什么? UCD9081 GUI 使用地址60h 至6Fh 来检测器件(在命令代码= 0x2F 时读取 I2C、在命令代码= 0x27时读取 I2C)。 如果您的器件地址为0x0F、则可能不是 UCD9081。

    总线上是否有 UCD9081以外的其他器件?

    使用 Fusion GUI 低级调试工具、尝试 I2C 读取(具有不同的地址60h:6Fh)、1字节、命令代码= 0x2F、以查看器件是否响应 I2C 读取。

    如果地址60h:6Fh 的器件响应上述命令、则继续执行 I2C 读取、2个字节、命令代码= 0x27。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以调整 VCC 以获得快速压摆率吗?

    当 ADDR3下拉时、您可以与哪个地址通信、0xE?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    R127和 R128连接到 UCD9081 需要监控的5V 电源、  在 ADDR3下拉后、可以识别0x0B 地址。

    无法 达到60h 至6Fh 的地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    VCC 连接到 USB-GPIO 软件狗的引脚5、我移除了1uF 去耦电容器(保持0.1uF 的电容)、相同的压摆率和波形。

    然后、我尝试使用外部3.3V 电源、压摆率很慢、需要5ms 才能达到3.3V、但 VCC 和复位引脚上出现了不同的波形:

     在 ADDR3下拉后、 可以识别新地址0x0B (1011b、11d)、在新地址 0x0B 上返回相同的0x41和0x27命令、而在0x6B 上返回 NACK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这很奇怪。 这是 UCD9081吗? 您能否拍摄顶部标记的图片?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会做虚假的部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能回答以下问题吗?

    1、有多少单位存在这些问题?

    2.您在哪里购买这些器件?

    此致

    Yihe