Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, TPS542A50, TPS53820
主题中讨论的其他器件: USB-TO-GPIO、 TPS542A50、 TPS53820
您好!
我想使用 UCD9081 GUI 配置 板载 UCD9081器件、但 GUI 始终找不到该器件、我尝试使用逻辑分析仪捕获 GUI 活动、它 正常发送扫描信号、
请参阅下图:
USB-TO-GPIO 设置正常,因为我在这里检查了许多线程(100kHz,禁用了 PEC,您还可以在下面 的"I2C Device GUI"屏幕截图中找到我的设置)
但奇怪的是:
我尝试使用 I2C 器件 GUI (正如您提到的、它是低级工具)、此 GUI 确实找到了板载 UCD9081、我还使用逻辑分析仪进行了检查、请查看以下屏幕截图:
从日志 中、I2C 器件 GUI 在 x0fh 地址上找到 UCD9081器件。
请帮我、如何配置板载器件。
(是的、我尝试 了不同的 USB 端口、办公室中的许多计算机、Windows XP、Win7、Win10以及三个版本的 UCD8091 GUI、并且尝试了很多天、许多 UCD9081器件)
非常感谢!