主题中讨论的其他器件:LMG34XX-BB-EVM、 LMG3410EVM-018、 ISO7731、 LMG3410EVM-031
您好!
客户尝试使用 UCC28019A EVM + LMG3410EVM-018 + LMG34XX-BB-EVM 来测试 GaN。
您是否对如何连接这些 EVM 提出了建议?
BR、
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户尝试使用 UCC28019A EVM + LMG3410EVM-018 + LMG34XX-BB-EVM 来测试 GaN。
您是否对如何连接这些 EVM 提出了建议?
BR、
弗兰克
您好!
LMG3410EVM-018 + LMG34XX-BB-EVM 适用于半桥拓扑。
为了评估 UCC28019A EVM 上的 GaN 器件、我建议遵循以下步骤。
您可以使用 LMG34XX-BB-EVM 为 ISO7731电源生成5V 电压

2.use 低 侧 GaN 器件电源的 LMG3410EVM-018。

3.建议断开 LMG3410EVM-018中 U3的 INA

由于 ISO7731的输入范围应低于 VCC、请在 UCC28019A 和 ISO7731之间添加齐纳二极管(4.7V)。

尊敬的 David:
抱歉、有一个拼写错误。 GaN EVM 是 LMG3410EVM-031。
但我认为你的建议仍然是一样的、对吧?
-根据您的建议修改电路板。
将 LMG3410EVM-031插入 LMG34XX-BB-EVM
-在 LMG34XX-BB-EVM 上为 J6提供12V 电压
项目4、只需将 GATE 引脚从 UCC28019A 连接到 LMG34XX-BB-EVM 的 J3、对吧?
如何将 UCC28019A EVM 的电源连接到 LMG34XX-BB-EVM?
BR、
弗兰克
David、
让我总结一下修改。
1.将 LMG3410EVM-031插入 LMG34XX-BB-EVM
2. 将 UCC20819A 引脚8 +4.7V 钳位二极管连接到 LMG3410EVM-031中的 J1引脚5、并确保接地线迹也从 LMG34XX-BB-EVM 和 UCC28019A EVM 进行连接。
3.与 UCC28019A EVM 电源共享相同的12V 电压。
4.将 LMG3410EVM-031的漏极和源极侧连接 到 UCC20819A EVM。

我的理解是否正确?
BR、
弗兰克