This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:UCC28019A EVM + LMG3410 EVM 测试

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG34XX-BB-EVM, LMG3410EVM-018, UCC28019A, ISO7731, LMG3410EVM-031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015906/ucc28019a-ucc28019a-evm-lmg3410-evm-test

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件:LMG34XX-BB-EVMLMG3410EVM-018ISO7731LMG3410EVM-031

您好!

客户尝试使用 UCC28019A EVM + LMG3410EVM-018 + LMG34XX-BB-EVM 来测试 GaN。

您是否对如何连接这些 EVM 提出了建议?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMG3410EVM-018 + LMG34XX-BB-EVM 适用于半桥拓扑。

    为了评估 UCC28019A EVM 上的 GaN 器件、我建议遵循以下步骤。

    您可以使用 LMG34XX-BB-EVM 为 ISO7731电源生成5V 电压

    2.use 低 侧 GaN 器件电源的 LMG3410EVM-018。

    3.建议断开 LMG3410EVM-018中 U3的 INA   

    由于 ISO7731的输入范围应低于 VCC、请在 UCC28019A 和 ISO7731之间添加齐纳二极管(4.7V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉、有一个拼写错误。 GaN EVM 是  LMG3410EVM-031。

    但我认为你的建议仍然是一样的、对吧?

    -根据您的建议修改电路板。

    将 LMG3410EVM-031插入 LMG34XX-BB-EVM

    -在 LMG34XX-BB-EVM 上为 J6提供12V 电压

    项目4、只需将 GATE 引脚从 UCC28019A 连接到 LMG34XX-BB-EVM 的 J3、对吧?

    如何将 UCC28019A EVM 的电源连接到 LMG34XX-BB-EVM?  

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    当您更改为031EVM 时、可以删除我建议的项目3。

    您应该连接 UCC20819A +4.7V 钳位二极管(我的项目4建议)、并且请确保接地线迹也从 LMG34XX-BB-EVM 和 UCC28019A EVM 进行连接。

    您可以将 Q2引脚27 (VDD)用于 UCC28019A EVM 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    让我总结一下修改。

    1.将 LMG3410EVM-031插入 LMG34XX-BB-EVM

    2. 将 UCC20819A 引脚8 +4.7V 钳位二极管连接到 LMG3410EVM-031中的 J1引脚5、并确保接地线迹也从 LMG34XX-BB-EVM 和 UCC28019A EVM 进行连接。

    3.与  UCC28019A EVM 电源共享相同的12V 电压。

    4.将 LMG3410EVM-031的漏极和源极侧连接  到 UCC20819A EVM。

    我的理解是否正确?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    所有跳线之后。

    它在下面的测试条件下工作。

    -VIN:115

    -Vo:391V

    -io:0.1A

    但当负载增加时、UCC28019A 将停止

    CH1:IN_L (高电压为12V、而不是200mV)

    CH2:来源

    下面的一个是使用正确电压测量 IN_L 的值。  

    有什么问题吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

     您能否检查控制器是否在 Isense 引脚上触发 OCP 保护? 由于 GaN 比 Si MOSFET 快得多、因此我对 Isense 引脚上的噪声有一点担心。

    这里的其他建议是尝试降低 GaN 引脚30上的 GaN 速度。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    客户移除 了 LMG3410EVM-031。 他们发现 UCC28019A EVM 已经存在问题。 UCC28019A 可能已损坏。

    我将应用 UCC28019A 样片来替换 EVM 上的样片。

    谢谢。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的反馈。