请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61288 主题中讨论的其他器件:TPS25980、

您好!
请查看随附的升压转换器原理图。 电子保险丝(TPS25980)用于启用/禁用升压电压。
问题:
当电子保险丝使能时、升压电压不会在转换器的输出端得到。 仅反映输出节点的输入电压。
请验证配置。 9V 升压输出的配置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.