This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:升压转换器启用问题

Guru**** 2526940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023323/tps61288-boost-converter-enabling-issue

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件:TPS25980

您好!

请查看随附的升压转换器原理图。 电子保险丝(TPS25980)用于启用/禁用升压电压。

问题:

当电子保险丝使能时、升压电压不会在转换器的输出端得到。 仅反映输出节点的输入电压。

请验证配置。 9V 升压输出的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mastik,

    EN 引脚连接到 VIN、电子保险丝在哪里?   

    C3应该被移除。 请确保 EN 引脚为高电平并检查其是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子保险丝电路已连接。

    删除了 C3、EN 引脚为高电平。

    但升压无法正常工作、我在升压输出端获得相同的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mastik,

    负载现在有多重? 您可以在没有负载的情况下重试、看看它是否仍然不起作用。

    如果您能够提供包括 EN、Vout 和电感器电流在内的启动波形、则会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    实际上、我尝试了两种情况、即加载和空载。 升压未启用。

    电子保险丝的 EN 为数字信号(3.3V 高电平)

    SYS_LOAD = 7.2V、电子保险丝的输出电压= 7.2V

    升压:  

    电感器电流- 14A  

    输出电压- 4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mastik,

    有一些误解。 我是指 TPS61288的 EN 引脚。 如果"0E"电阻 焊接不好、则中的 tps61288未启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mastik,

    是否有任何更新?