Other Parts Discussed in Thread: LM27762, LMZ36002
主题中讨论的其他器件:LM27762、 LMZ36002
尊敬的先生
我使用 LM27762 从+5V 输入电源生成+5V 和-5V 电源。 输出电压生成正确,但产生一些嗡嗡声。
请解释产生嗡嗡声的原因。
此致
Ashok Kumar
Dehradun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM27762, LMZ36002
尊敬的先生
我使用 LM27762 从+5V 输入电源生成+5V 和-5V 电源。 输出电压生成正确,但产生一些嗡嗡声。
请解释产生嗡嗡声的原因。
此致
Ashok Kumar
Dehradun
您好、Kumar、
由于 LDO 的压降以及器件的输出阻抗、LM27762无法从5V 输入在输出端精确生成+5V 和-5V。 因此实际电压将略低。
关于噪声、您能否解释一下您如何测量该噪声、请发送波形/数据、以帮助解释该噪声。
LM27762是一款开关转换器、因此引脚 C+和 C-自然会产生一些噪声。 请查看 第8.2.2.3节、了解电荷泵的工作原理。
此致、
Davor
您好、Kumar、
该器件在轻负载下具有 PFM 模式、可有效降低基本工作频率。 如果您的负载相当低、则器件可能在 PFM 模式下运行、并且基本开关频率可能处于可闻范围内。 然而、可闻噪声通常来自陶瓷电容器、而不是来自 IC 本身。 下面是一个很好的博客 对此进行了解释: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-power-applications
器件在多大负载下运行?
2.请发送一个显示 C++上电压的波形。 通过这种方法、我们可以查看转换器是否在 PFM 模式下运行。
此致、
Davor