This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762EVM:LM27762

Guru**** 2382590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762, LMZ36002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019872/lm27762evm-lm27762

器件型号:LM27762EVM
主题中讨论的其他器件:LM27762LMZ36002

尊敬的先生

我使用 LM27762 从+5V 输入电源生成+5V 和-5V 电源。  输出电压生成正确,但产生一些嗡嗡声。

请解释产生嗡嗡声的原因。

此致

Ashok Kumar

Dehradun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    由于 LDO 的压降以及器件的输出阻抗、LM27762无法从5V 输入在输出端精确生成+5V 和-5V。 因此实际电压将略低。  

    关于噪声、您能否解释一下您如何测量该噪声、请发送波形/数据、以帮助解释该噪声。

    LM27762是一款开关转换器、因此引脚 C+和 C-自然会产生一些噪声。 请查看 第8.2.2.3节、了解电荷泵的工作原理。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    产生的噪声可同时进行检测、 同时输出电压 正确生成   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    该器件在轻负载下具有 PFM 模式、可有效降低基本工作频率。 如果您的负载相当低、则器件可能在 PFM 模式下运行、并且基本开关频率可能处于可闻范围内。 然而、可闻噪声通常来自陶瓷电容器、而不是来自 IC 本身。 下面是一个很好的博客 对此进行了解释: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-power-applications 

    器件在多大负载下运行?
    2.请发送一个显示 C++上电压的波形。 通过这种方法、我们可以查看转换器是否在 PFM 模式下运行。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我提供具有小纹波电压的干净输入信号时、不 会产生可审计的噪声

    当我应用来自 Lmz36002 then.it 的输入时、会产生可听噪声

    请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    您要应用什么是"具有小纹波电压的干净输入信号"? 它是否来自外部电源?
    请发送两个输入电压纹波的波形。 在任何情况下、可闻噪声都来自电容器、而不是 IC 本身。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    您对此问题是否有任何更新?

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    我现在将关闭此主题、如果将来有此问题的更新、请随时回写。

    谢谢、
    Davor