Other Parts Discussed in Thread: LM5046, LM5045, UCC28950
主题中讨论的其他器件: LM5045、 UCC28950
尊敬的 TI 团队:
我必须为我的一个客户设计一个具有以下规格的电源;-
使用的 TI IC = LM5046
输入电压范围= 37V 至57V
输出电压/功率= 30V/1000W
开关频率= 256kHz
效率=~95%
请解决我的以下问题;
a.您是否有符合上述规格的参考设计? 如果是、请分享。
b. 您是否有适用于 LM5046 IC 的基于 Excel 的设计计算表? 如果是、请分享。
c.您是否有相同的设计指南? 如果是、请分享。
d.我已经检查并比较了 LM5045和 LM5046的数据表。 这两种器件似乎具有几乎相同的参数、引脚对引脚匹配和相同的封装。 是否可以将 lm5045替换为 lm5046 、保持其他 BOM 相同?
急切地等待答复
此致
Rizwan Ali