This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:相移全桥

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5046, LM5045, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023305/lm5046-phase-shift-full-bridge

器件型号:LM5046
主题中讨论的其他器件: LM5045UCC28950

尊敬的 TI 团队:

我必须为我的一个客户设计一个具有以下规格的电源;-

使用的 TI IC = LM5046
输入电压范围= 37V 至57V
输出电压/功率= 30V/1000W
开关频率= 256kHz
效率=~95%

请解决我的以下问题;

a.您是否有符合上述规格的参考设计? 如果是、请分享。
b.  您是否有适用于 LM5046 IC 的基于 Excel 的设计计算表?  如果是、请分享。
c.您是否有相同的设计指南?  如果是、请分享。

d.我已经检查并比较了 LM5045和 LM5046的数据表。 这两种器件似乎具有几乎相同的参数、引脚对引脚匹配和相同的封装。 是否可以将 lm5045替换为 lm5046 、保持其他 BOM 相同?

急切地等待答复

此致
Rizwan Ali