Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1, TPS65130, TPS65131
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS65130、 TPS65131
大家好、
您能否查看以下客户咨询?
我在这里发现了差异:
在2017年3月的 TPS65131-Q1数据表中、可找到以下图表:

在数据表中、可找到2016年1月起的 TPS65130、TPS65131下图:

2016年1月的值明显更高、现在怎么了?
在4.5V 输入和+/-15V 输出下、我可以获取多少电流?
谢谢、
Franz