This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:不同的旧数据表图表

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1, TPS65130, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022950/tps65131-q1-diagrams-of-old-datasheet-diagram-different

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65130TPS65131

大家好、

您能否查看以下客户咨询?

我在这里发现了差异:
在2017年3月的 TPS65131-Q1数据表中、可找到以下图表:

在数据表中、可找到2016年1月起的 TPS65130、TPS65131下图:

2016年1月的值明显更高、现在怎么了?
在4.5V 输入和+/-15V 输出下、我可以获取多少电流?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farnz、

    我将查看是否可以找到较旧的文档/数据表以了解导致更改的原因、但总的来说、客户应在任何设计工作中遵循当前发布的数据表。  我将在下周初之前进行时间银行业务、因此请留出几天时间进行进一步的回复。

    Kund 此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fran、

    我通过直接电子邮件回复了您的问题、因此我现在将关闭此主题。

    此致、

    辽卡特