This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792:开关问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021720/bq25792-bq25792-switching-problems

器件型号:BQ25792

大家好、  

我们正在使用 BQ25792开发电源板、并在我们的原型板上遇到了各种问题。 希望在这个论坛上寻求一些帮助。  

有关我们的主板的一些基本信息如下:  

输入电压:20-24VDC

备用电池:4节3.7V 锂电池

电感器在750k Hz 时为2.2uH

在 OUT 测试期间、输出被连接至一个电阻负载、此电阻负载的电流允许从电路板上汲取6W 的功率。  

1.电池产生的意外电流消耗  

-我们注意到,即使将 DC22V 应用于输入,电路板仍会从电池而不是从直流电源获取功率。  

2. BQ25792在 PFM 和 PWM 模式之间交替

-为了调查第1点,我们用示波器检查 SW 信号。 下面所示的测量波形似乎表明 BQ25792在 PFM 模式和 PWM 模式之间保持交替。  

3. SW 输出处严重振铃  

-进一步检查 PWM 波形后,我们还会发现 PWM 输出中出现严重振铃。 我的一些有好耳朵的同事也可以听到电路板发出的高频噪声。

下面是电路板的原理图:  

希望有人能与我们分享您的经验。  

谢谢、此致、

香港的恶臭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stony、

    您能否提供寄存器转储?  STATUS、FAULT、VINDPM 和 IINDPM 寄存器中的值是什么?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石骨、

    我注意到/CE 引脚被拉高。  这将禁用进入电池的充电电流。  原理图是否正确?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    首先、非常感谢您的关注和支持。

    下面是注册表转储。

    故障标志(0x26- 0x27):0x0000 (无故障)

    VINDPM (0x05):0XD2 (21.0V)

    IINDPM (0x06 -0x07):0x00BF (1.91A)

    如果我没有弄错、上述数据看起来很正常。  

    通过将寄存器0x12设置为0x30、我们可以禁用 PFM 模式、因此 BQ25792始终可以保持 PWM 模式。 但是、如上一帖子中所示、开关波形中仍然存在严重的振铃、并且即使存在 VDC、电路板也会继续从电池汲取电流。  

    我们尝试通过使用额外的 AWG#24导线将 IC、PMID 电容器和 VSYS 电容器之间的 GND 连接起来、从而提供更好的接地连接、但这并不起作用。

    振铃问题是否与组件选择或 PCB 布局有关? 下面是我们的 PCB 布局。 电路板是一个4层电路板、有两个内部接地板、如下图所示。  

    通常、我们只需使用不同的组件甚至 PCB 布局进行更多的试验和测试。 但是、由于此 IC 目前存在全球短缺(我的搜索结果显示早期器件可用性是2022年)、因此我们确实希望在修改电路板之前仔细规划、以避免 IC 上的任何损坏。  

    对于您在另一篇文章中提出的有关/CE 引脚连接的问题、该设计是有意设计的、因为我们希望在启用电池充电之前将充电电流更改为0.3A。 我们已经仔细检查了这个/CE 引脚在测试期间被 MCU 拉低。  

    再次感谢您的支持。  

    此致、

    香港的恶臭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stony、

    谢谢。  我将更详细地查看这些寄存器、并返回给您。  关于振铃、以不连续模式运行的转换器具有类似于以上第二幅图的振铃。  不过、我希望该脉冲比您的波形图所示的更接近于接地。  您能否检查 BTST 节点并确保它们看起来像 SW 节点、但电压更高~5V?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    非常感谢您在研究寄存器方面所做的努力。  

    下面是 SW1和 BTST1处的波形。  

    BTST1波形看起来确实比 SW1波形高几伏。 从上面的照片中也可以看出、开关输出中似乎缺少脉冲。  

    提前感谢您的建议。  

    此致、

    香港的恶臭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stony、

    我假设您当时正在使用 VBUS>VBAT 进行降压?  如果是、则 IC 或 BTST1电容器存在问题、并连接到中的 BTST1和 SW1。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    是的、输入电压为24V、我们使用的是16.8V 的4节电池、因此电路始终降压。   

    在您之前的回复之后,我们完成了以下测试:  

    1、更换0.047uF 电容、确保电路板安装有0.047uF 电容。

    结果:没有改善。

    2.将2.2uH 电感器更改为 TDK SPM6530系列(与 TI EV 电路板中使用的型号和品牌相同)。

    结果:没有改善。

    3.将0.047uF 电容器更改为0.024uF (以防它与2.2uH 电感器匹配更好)。  

    结果:没有改善。  

    因此、很明显、问题的可能原因在于 PCB 布局或芯片。 您是否在 PCB 布局上看到任何问题?  

    我们确实希望尝试在电路板上使用新的 BQ25792、但遗憾的是、我们不再需要任何新芯片来进行替换。  

    此致、

    香港的恶臭

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stony、

    我在 PCB 上看不到任何明显的问题。  您能否移除 IC 并将其放置在 BQ25792EVM 上?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您检查 PCB 布局、很高兴知道没有明显的问题。  

    至于您建议在 EVM 上测试芯片、很抱歉我们实际上没有 BQ25792EVM。 如果问题可能发生在特定的芯片上、我们可能需要暂停此设计、直到芯片在市场上再次上市。 同时、我们需要启动计划 B 以满足原型交付的最后期限。  

    无论如何,我们要感谢你对我们项目的善意支持。  

    此致、

    香港的恶臭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stony、

    很遗憾听到这个消息。  希望在库存危机解决后、我们可以再次合作。

    此致、

    Jeff