大家好、
我们正在使用 BQ25792开发电源板、并在我们的原型板上遇到了各种问题。 希望在这个论坛上寻求一些帮助。
有关我们的主板的一些基本信息如下:
输入电压:20-24VDC
备用电池:4节3.7V 锂电池
电感器在750k Hz 时为2.2uH
在 OUT 测试期间、输出被连接至一个电阻负载、此电阻负载的电流允许从电路板上汲取6W 的功率。
1.电池产生的意外电流消耗
-我们注意到,即使将 DC22V 应用于输入,电路板仍会从电池而不是从直流电源获取功率。
2. BQ25792在 PFM 和 PWM 模式之间交替
-为了调查第1点,我们用示波器检查 SW 信号。 下面所示的测量波形似乎表明 BQ25792在 PFM 模式和 PWM 模式之间保持交替。

3. SW 输出处严重振铃
-进一步检查 PWM 波形后,我们还会发现 PWM 输出中出现严重振铃。 我的一些有好耳朵的同事也可以听到电路板发出的高频噪声。

下面是电路板的原理图:

希望有人能与我们分享您的经验。
谢谢、此致、
香港的恶臭