This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:查询每个通道的 LED 数量

Guru**** 2531060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92630-Q1, TPS92633-Q1, TPS92633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022630/tps92630-q1-query-about-number-of-leds-per-channel

器件型号:TPS92630-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92633-Q1TPS92633

祝你一切顺利。

 

我们的设计之一是使用 TPS92630-Q1三通道 LED 驱动器。 我们计划引入5个 LED、例如 OUT1 - 2个 LED、OUT2 - 2个 LED 和 OUT3 - 1个 LED。  请告诉我 每通道1个 LED (OUT3)组合是否正常。  

 

VIN = 9 - 18V

LED 正向电流= 130mA

LED 器件型号=  NFSW172

PWM = 100%

 

谢谢、此致、

Kanthavel Kumaran

技术主管

硬件设计和开发

Capgemini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kanthavel、

    ℃、此设置将导致器件温度超过200 μ V、远高于 此器件的工作环境温度。  因此不正常。

    如果您需要 照亮5个类似的 LED、我建议您使用 TPS92633-Q1 (具有热共享功能的三通道汽车高侧 LED 驱动器)
    和非板载分级)。 我相信它 将帮助您完成此设置。

    此致、

    格拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    感谢您的宝贵答复。 请为我们的组合提供 TPS92633-Q1最大电流容量。  

    5个 LED + 1个齐纳二极管、用于替换 LED 、例如 OUT1 - 2个 LED、OUT2 - 2个 LED 和 OUT3 - 1个 LED + 3V、1W 齐纳二极管

    VIN = 9 - 18V

    LED 正向电流=_________ mA?

    LED 器件型号=  NFSW172

    PWM = 100%

    备选器件查询: TPS92633-Q1 (三通道汽车高侧 LED 驱动器  

    该器件似乎也具有 TPS92630器件的等效电流额定值。  RθJA = 40.1 °C/W 因此、请提供最大电流处理能力。 我们的要求是390mA、PWM = 100%。 请为我们提供指导。

    谢谢、此致、

    Kanthavel Kumaran

    技术主管

    硬件设计和开发

    Capgemini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    此外、请提供 TPS92630-Q1 2器件并联组合的电流处理能力。 请快速回复、需要在本周结束前回复客户

    为了便于参考、我在这里列出了一些问题

    TPS92630-Q1最大电流容量

    TPS92633-Q1最大电流容量

     TPS92630-Q1最大电流容量2器件并联组合

    5个 LED + 1个齐纳二极管、用于替换 LED 、例如 OUT1 - 2个 LED、OUT2 - 2个 LED 和 OUT3 - 1个 LED + 3V、1W 齐纳二极管

    VIN = 9 - 18V

    LED 正向电流=_________ mA?

    LED 器件型号=  NFSW172

    PWM = 100%

    谢谢、

    Kanthavel Kumaran

    技术主管

    硬件设计和开发

    Capgemini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kanthavel,

    如需了解、TPS92630中的过热问题在于电压过高、而不是电流过高。

    实际上 、TPS92633  具有高达每通道150mA 的输出满电流负载、并且具有较大的电压变化。 因此、工作温度由电压决定。  外部分流电阻器用于 热共享。 但是、TPS92630没有此类设计。 这会导致热差。

    此致、

    格拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    感谢您的回复。

    我们的客户基于以下主要特性选择了 TPS92630器件。 如果我需要切换器件、我需要展示 TPS92630的设计/应用限制。

    如 TPS92630数据表所示、

    工作电压范围为 5V–40V。我们只有9-16V (最坏情况18V)的工作范围。  

    每通道工作电流150mA。 我们只有100 - 130mA。  

    此外、OUT1、OUT2、OUT3通常具有6V 电压(Vf = 3V 时、2个 LED 串联)。

    因此、请解释导致零件变更的所有偏差/限制。 还提供上述操作限制(如电流值)。

    此外、请分享以下应用的案例研究和勘误表

    第24页、"配备 PWM 发生器的制动灯和尾灯应用"、无尾灯输入

    第28页、"两个 TPS92630-Q1器件在大型负载下并联"

    Kanthavel Kumaran

    技术主管

    硬件设计和开发

    Capgemini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    另外、请考虑我的其他问题、如下所示:

    1.在转到 TPS92633器件之前、我可以根据第28页的应用手册"两个 TPS92630-Q1器件在大负载下并联"尝试 TPS92630并联组合。

    2. 如果输入电压介于6V 至9V 之间或输入电压小于器件的 Vdrop 电压+(N*LED 典型正向压降),则会出现什么情况(LED 关闭或 LED 强度降低)。

    3.如果 LED 关闭是上述情况的结果,那么 是否可以克服上述情况下的开关关闭条件。

    我们有温度补偿要求。 TTH 将为70度。 为了按照下图实现这一点、使用齐纳二极管和串联齐纳电阻器组合引入了30k 上拉至3.3V 基准电压。 请检查它是否正常、或建议简单的 LDO 器件。 (5V 和3V3器件都适用于我们)。 仅考虑到环境温度为70度。 热仿真。 目前、请考虑电路板热升为+15度。

    此外、请分享 适用于我们应用的 TPS92630和 TPS92633的案例研究和勘误表。

    Kanthavel Kumaran

    技术主管

    硬件设计和开发

    Capgemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    请快速响应。 此设计是我们的客户预量产计划。 因此、请分享上述组件 TPS92630和 TPS92633的案例研究和勘误表。 需要立即更新我们的要求与器件限制。 请将其视为高优先级。  

    谢谢、

    Kanthavel Kumaran

    技术主管

    硬件设计和开发

    Capgemini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanthavel、

    我 正在 计算并向您展示结果。 请 给我更多时间。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kanthavel、

    我度过了一个非常繁忙的一天、很抱歉回复晚了。 在您的条件下,假设 Vin=18V,且每个通道的最大电压为6V,则器件将获得130mA*3*12V=4.68w。根据数据表中的热性能信息,此器件将达到194.22度。 加上环境温度、该器件肯定会超过200度。

    数据表、我认为没有勘误表。 您可以在另一个新主题中指定吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    我们将查看您的反馈。 请回答我们的以下备选计划查询。

    1.在转到 TPS92633器件之前、我可以根据第28页的应用手册"两个 TPS92630-Q1器件在大负载下并联"尝试 TPS92630并联组合。

    2. 如果输入电压介于6V 至9V 之间或输入电压小于器件的 Vdrop 电压+(N*LED 典型正向压降),则会出现什么情况(LED 关闭或 LED 强度降低)。

    3.如果 LED 关闭是上述情况的结果,那么 是否可以克服上述情况下的开关关闭条件。

    我们有温度补偿要求。 TTH 将为70度。 为了按照下图实现这一点、使用齐纳二极管和串联齐纳电阻器组合引入了30k 上拉至3.3V 基准电压。 请检查它是否正常、或建议简单的 LDO 器件。 (5V 和3V3器件都适用于我们)。 仅考虑到环境温度为70度。 热仿真。 目前、请考虑电路板热升为+15度。

    此外、请分享适用于我们应用的 TPS92630和 TPS92633的案例研究。

    谢谢、

    Kanthavel Kumaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kanthavel、

    关于您的新查询、我非常希望邀请您打开一个新线程并同时关闭这个线程、因为它看起来已经解决了。 新查询具有不同的条件、需要进一步澄清。  

    BR、Gracie