主题中讨论的其他器件: TPS92633-Q1、 TPS92633
祝你一切顺利。
我们的设计之一是使用 TPS92630-Q1三通道 LED 驱动器。 我们计划引入5个 LED、例如 OUT1 - 2个 LED、OUT2 - 2个 LED 和 OUT3 - 1个 LED。 请告诉我 每通道1个 LED (OUT3)组合是否正常。
VIN = 9 - 18V
LED 正向电流= 130mA
LED 器件型号= NFSW172
PWM = 100%
谢谢、此致、
Kanthavel Kumaran
技术主管
硬件设计和开发
Capgemini