This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:LM5060-Q1:

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022148/lm5060-q1-lm5060-q1

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

尊敬的先生:

不幸的是、我将电源电压连接到了输出引脚、并使 VIN 引脚保持断开状态、而不是为 VIN 引脚供电。

我想 IC 已损坏、请检查引脚电压。
分享您的反馈。

我更换了 IC、但仍然没有从 IC " LM5060QDGSRQ1"获取栅极信号输出。
这是由 UVLO 和 OVP 引脚引起的??

我通过电子邮件分享了原理图以供审核。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    您能否检查 FET 是否正常?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,
    MOSFET 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    好的。  

    不应从 OUT 为器件供电、因为有一条从 OUT 到内部的路径。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们更换了 IC、但仍然没有从 IC " LM5060QDGSRQ1"获取栅极信号输出。

    请检查两个不同 IC - LM5060的读数

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    在使用全新 LM5060的全新电路板上,以及在正确加电时,情况是否相同?

    您能否分享原理图、 测试条件、输出负载详细信息以评论引脚条件?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找随附的原理图

    负载未连接


    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    请对此进行确认。

    在使用全新 LM5060的全新电路板上,以及在正确加电时,情况是否相同?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生

    e2e.ti.com/.../Mosfet-Connections.pdf

    请查找与 MOSFET 的连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    如果  您发现同样的故障、请在新电路板上进行测试和确认。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、  

    注意到