您好、专家、
我 想使用 UCC39002与 DCDC 稳压器的两个20V 输出共享负载。 我根据图5高压应用修改了 UCC39002 EVB。
我们测试的原理图随附。
预设电路目标是直流/直流转换器的输入电压为27V、共享负载端子的电压为20.06V。 然而、在实际调试过程中、输出端子上的电压大约为27V、而不是20.06v I 设定的电压。 目前、测得的 VDD 电压为9.37v、三极管 e 的电压为8.33v、三极管 C 的电压为27.90v。 IC 芯片的 CS +处的电压为1.093v、CS -处的电压为2.497v。 此处提供的测试值来自测试01电路图。 请帮助检查测试01电路图是否正确。
目前,我有两个问题要问:
问题1:目前、我使用测试01和测试02电路进行调试。 输出电压接近输入电压。 当输入电压为25V 时、输出电压也为25V、这相当于电流共享芯片不会调节电压和电流。 请帮助检查测试01和测试02的电路图是否正确? 请改正。
问题2:如何在高压电路的电路图中设置 CS +、CS -、radj 和 rsens?
非常感谢!