This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:无法为直流20V 输出加载共享

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022987/ucc39002-fail-to-load-share-for-dc-20v-output

器件型号:UCC39002

您好、专家、

我 想使用 UCC39002与 DCDC 稳压器的两个20V 输出共享负载。  我根据图5高压应用修改了 UCC39002 EVB。

我们测试的原理图随附。

预设电路目标是直流/直流转换器的输入电压为27V、共享负载端子的电压为20.06V。 然而、在实际调试过程中、输出端子上的电压大约为27V、而不是20.06v I 设定的电压。 目前、测得的 VDD 电压为9.37v、三极管 e 的电压为8.33v、三极管 C 的电压为27.90v。 IC 芯片的 CS +处的电压为1.093v、CS -处的电压为2.497v。 此处提供的测试值来自测试01电路图。 请帮助检查测试01电路图是否正确。

 目前,我有两个问题要问:

 问题1:目前、我使用测试01和测试02电路进行调试。 输出电压接近输入电压。 当输入电压为25V 时、输出电压也为25V、这相当于电流共享芯片不会调节电压和电流。 请帮助检查测试01和测试02的电路图是否正确? 请改正。

问题2:如何在高压电路的电路图中设置 CS +、CS -、radj 和 rsens?

 

非常感谢!

e2e.ti.com/.../Test-02.pdfe2e.ti.com/.../Test-01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您关注 UCC39002负载共享控制器。

    在测试01.pdf 和测试02.pdf 电路原理图中、R11顶部的调整信号应来自晶体管 Q1的集电极、而不是发射极。 现在连接方式为、稳压器在无反馈信号的情况下工作、因此20V 输出以~27V 的电压运行。

    之后、不建议采用 Test01.pdf 的高侧电流感应布局。 R9、R16和 R10、R17的分压器串通常为1%电阻器、电流信号的误差高达4%。  该10mR 下为~2.5A 的信号仅为25mV、约占输出电压的0.1%、因此 UCC39002实际上可能会出现负电流信号。 您需要精度为0.01%的分频器来解决此问题。

    我建议在使用高压实施方案时仅使用测试02.pdf (和图5)的低侧电流感应布局。

    请仔细阅读数据表、了解电流共享的原理并调整电路值、使其符合控制器的要求。
    例如,电流感应的增益要求大于3,但您的电路显示的直流增益为1。 我还认为 ADJ 电阻器 R7的值过高。

    最后、在测试02.pdf 中、检测电阻器 R14似乎与两侧的 GND 符号短接。  请通过图5中的连接查找连接 R14和负载共享电路的更好方法。  请注意、R11的底端对应于 SENS-、应连接到负载。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的善意帮助。

    根据您的通信、我对 EVB 进行了返工。 它工作良好。

    此致、

    是的