This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C598:您是否有 TLC6C598的 DRBFM 文档?

Guru**** 2924090 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598-Q1, TLC6C598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021959/tlc6c598-do-you-have-drbfm-document-for-tlc6c598

器件型号:TLC6C598

大家好、

我的一位客户将使用 TLC6C598-Q1进行新产品的大规模生产。

但他们最近知道、由于器件 交货周期太长、因此很难在到期日前准备器件。

因此、他们决定使用 TLC6C598而不是 TLC6C598-Q1、因为器件交货周期不长。

但 他们需要 DRBFM (基于故障模式的设计审查)文档 来进行更换。

您是否有 TLC6C598的 DRBFM 文档?

请给我回复。

此致、

Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya,

    实际上   、TLC6C598没有 DRBFM 文档。 实际上、TLC6C598和 TLC6C598-Q1 没有类似的功能。 因此、我不建议更换。

    此致、

    格拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    非常感谢您的回复。

    我知道 TI 没有 TLC6C598的 DRBFM 文档。

    但 我在数据表规格中找不到 TLC6C598QPWRQ1和 TLC6C598PWR 之间的任何区别

    但运行温度和 Q1版本除外。

    请告诉我这些器件之间的区别点吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya,

    如您所见 、数据表上的两个器件的工作温度不同。   这℃着、如果工作温度超过了 TLC6C598数据表上的数值(105 ̊ C) 、但 低于 TLC6C598-Q1的上限、用户需要自行验证特性。

    更重要的是、制造时使用不同的裸片、因此我无法保证它们具有相似的性能。

    此致、

    格拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    非常感谢您的回复。

    我很理解您的意思。

    顺便说一下、您是否有 TLC6C598的 FMEA 文档?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

    遗憾的是、我们没有。 但请注意、TLC6C598不是专为汽车设计的、也不符合 汽车规格。

    此致、

    格拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    非常感谢您的回复和通知。  

    我将告诉客户 、TLC6C598不是为汽车设计的、也不符合 汽车规格。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    我可以再问一个问题吗?

    除 TLC6C598之外、您是否有任何其他器件与 TLC6C598-Q1具有相同的功能、相同的封装和相同的引脚分配?

    谢谢、此致、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

    您可能可以想象 、没有与 TLC6C598-Q1相同的器件。 很遗憾通知您。

    此致、

    格拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    非常感谢您的快速回复。

    我可以再问一个问题吗?

    您在该主题中说过、TLC6C598使用与 TLC6C598-Q1不同的裸片。

    但 我在数据表规格中找不到 TLC6C598QPWRQ1和 TLC6C598PWR 之间的任何区别

    但运行温度和 Q1版本除外。

    数据表中未列出的两种产品之间是否存在差异?

    例如、闩锁性能或 EMI 抗扰度等。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

    是的。 由于使用不同的制造裸片、它们之间肯定存在一些性能差异、但数据表中未列出。 它们现在不可用。 如果 我有误解、您的意思是"闩锁"?

    此致、

    格拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    我想知道 这两个器件之间的闩锁抗扰度有多大差异。

    众所周知、闩锁意味着文档位于以下 URL 中。

    https://www.ti.com/lit/wp/scaa124/scaa124.pdf

    我认为 TI 具有这两个器件的闩锁测试结果。

    能否告诉我两个器件之间的测试结果是否相同?

    非常感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

    很抱歉回复晚了。 到目前为止、我们尚未找到这两个器件的测试结果。  

    此致、

    格拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    非常感谢您的回复。

    我相信 TLC6C598已经通过 TI 闩锁测试。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。