请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431-Q1 Thread 中讨论的其他器件:TL431
你(们)好
我的客户希望了解 VKA>VREF 时随温度变化的电压漂移。 在数据表中、它仅列出 了 VKA = VREF 时的漂移。 请提供此信息吗?
BTW、TL43xA-Q1和 TL43XB-Q1在整个温度范围内是否具有相同的漂移范围? 它在数据表中看起来是这样的。


此致
Duodo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Duodo:

最棒的
Abhishek