This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:温度漂移

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021858/tl431-q1-the-drift-over-temperature

器件型号:TL431-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TL431

你(们)好

我的客户希望了解 VKA>VREF 时随温度变化的电压漂移。 在数据表中、它仅列出 了 VKA = VREF 时的漂移。 请提供此信息吗?

BTW、TL43xA-Q1和 TL43XB-Q1在整个温度范围内是否具有相同的漂移范围? 它在数据表中看起来是这样的。

此致

Duodo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duodo:

    1. 偏差参数 Vref (dev)和 Iref (dev)定义为在额定温度范围内获得的最大值和最小值之间的差异。 基准输入电压 αVref 的平均全范围温度系数定义为:

      1. 您可以在 TL431数据表中找到此信息。  
      2. 但是、对于 VKA>VREF、不仅取决于 TL431。 它还取决于电阻器以及用于创建电阻分压器的类型。 我们可以使用上面的图推断 TL431的行为、但 TI 无法保证电阻器行为。 如果电阻器具有类似的波形图、我们可以一起使用它来计算偏差。
    2. 是的、两个材质等级的漂移似乎是相同的

    最棒的

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duodo:  

    如果以上描述回答了您的问题、请单击"已解决"

    最棒的

    Abhishek