This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23514:UCC23524M 短路钳位

Guru**** 2513835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022846/ucc23514-ucc23524m-short-circuit-clamping

器件型号:UCC23514

您好!

我有任何问题。

数据表第2页"8.3.4.3短路钳位"中的"专用引脚"是否指 Vout 引脚?

2.数据表的"用于驱动 IGBT 的 UCC23514M 的图9-2典型应用电路"中是否描述了钳位电路?

VCC 和 VOUT 之间的二极管是否为体二极管?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nishie-San、

    1.是的

    此图显示了外部米勒钳位连接、该连接不同于第一个问题中讨论的钳位

    3.正确。

    我不确定我是否完全理解您对#2的要求。 如果我的回答不能帮助您澄清问题、请提供更多信息、我将尝试向您解释。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don -San、

    感谢你的答复。

    很抱歉、没有解释。

    关于#2、我在数据表中找不到用于短路钳位的电路(二极管)、请告诉我它在哪里列出。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nishie-San、

    无需担心解释。 我知道有时很难做到!

    是的、VOUT 和 VCC 之间有一个二极管、可将栅极电压钳制到 VCC+0.7V。 在短路事件期间、根据电路配置、功率 MOSFET 的漏极可能会快速上升、这将通过米勒电容耦合到栅极。 该二极管有助于钳制该电荷、以免在功率 MOSFET 的栅极上产生大电压、从而可能损坏该电荷。  在"功率 MOSFET"中、我指的是我们的驱动器用于驱动的功率器件。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Don -San、

    感谢您的支持。

    此致、

    Nishie