This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:如何了解 VSYS 与 VBAT 曲线?

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022431/bq25890-how-to-understand-the-vsys-vs-vbat-curve

器件型号:BQ25890

尊敬的 TI 专家:

图10描述了 VSYS 与 VABT 曲线、为什么当 VBAT 为3.5V 且禁用充电时 VSYS 开始下降?  

 为什么 VSYS 在 VBAT 为3.5V 且已启用充电时不会下降?  

谢谢、致以最诚挚的问候!

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    参阅 d/s 上的9.3.5.1窄 VDC 架构、在 VBAT 达到 VSYSMIN 之前、BATFET 在 LDO 模式下工作、在 VBAT 达到 SYSVMIN 之后、VBAT 将完全导通。 因此存在转换。  LDO 模式和完全导通模式之间的 BATFET 转换是内置 BATFET 的特性。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    如果已启用充电、红线是合理的、但是、当充电已禁用时、红线是曲线、我认为如果充电已禁用、BATFET 永远不会打开。 是否可以在 SYS (Charge Enabled)而非  SYS (Charge Disabled)时记下红色曲线?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    SYS (Charge Enabled)和 SYS (Charge Disabled)的图例看起来是反转的。

    谢谢、

    宁。