请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890 尊敬的 TI 专家:
图10描述了 VSYS 与 VABT 曲线、为什么当 VBAT 为3.5V 且禁用充电时 VSYS 开始下降?
为什么 VSYS 在 VBAT 为3.5V 且已启用充电时不会下降?

谢谢、致以最诚挚的问候!
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
图10描述了 VSYS 与 VABT 曲线、为什么当 VBAT 为3.5V 且禁用充电时 VSYS 开始下降?
为什么 VSYS 在 VBAT 为3.5V 且已启用充电时不会下降?

谢谢、致以最诚挚的问候!
艾伦