请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 尊敬的 TI 团队:
我将 LM3481用作 SEPIC 转换器、以4A 输出电流生成3.3V 输出。
我通过 TI Webench 生成了该设计。
问题是、只要我打开即使是100mA 的负载、输出电压就会降至2.5V 左右。
请参阅我正在使用的随附设计、并帮助我解决与负载相关的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.