This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:负载问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019793/lm3481-load-issue

器件型号:LM3481

尊敬的 TI 团队:

我将 LM3481用作 SEPIC 转换器、以4A 输出电流生成3.3V 输出。  

我通过 TI Webench 生成了该设计。  

问题是、只要我打开即使是100mA 的负载、输出电压就会降至2.5V 左右。

请参阅我正在使用的随附设计、并帮助我解决与负载相关的问题。

.e2e.ti.com/.../WBDesign140.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    很抱歉耽误您的时间、感谢您使用 LM3481。 我将回顾原理图、下周早些时候再与大家讨论。  

    要获取一些其他信息、您的工作条件是什么(输入电压、温度)?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

     输入工作电压为3V-4.2V。 温度应为25度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    为了更好地了解问题、您是否有以下数据?

    Vout 作为 Iout 函数的曲线

    2. LM3481的 Isense 引脚上作为 Iout 函数的最大电压(如果存在噪声、则消除噪声)

    测试 Iout=0A、0.1A、0.2A、0.5A、1A、 2A、3A、3.7A 就足够了。

    非常感谢。

    志阳