This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610原理图查询

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020467/bq28z610-bq28z610-schematic-query

器件型号:BQ28Z610

你(们)好

采用 BQ28Z610的客户设计、当电池充满 CMOS 关闭时、电池组电压为8.6V。

附上了原理图供您参考。

CHG MOS 的源极电压为8.4V、DSG MOS 的漏极电压为8.6V、DSG MOS 的漏极和源极电压为8.6V。

为什么 DMOS 具有0.2V 差分?Ω

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此查询的任何更新。

    谢谢

    星号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能否进一步定义您的设置? 您是否已连接电池或电池组上的电源?

    此致、

    Wyatt Keller