请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 你(们)好
采用 BQ28Z610的客户设计、当电池充满 CMOS 关闭时、电池组电压为8.6V。
附上了原理图供您参考。

CHG MOS 的源极电压为8.4V、DSG MOS 的漏极电压为8.6V、DSG MOS 的漏极和源极电压为8.6V。
为什么 DMOS 具有0.2V 差分?Ω
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.