Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25120
主题中讨论的其他器件: BQ25120
大家好、我观看了培训和 BQ25120A 数据表、我有一些问题要问、有人能不能提供一些建议?
- BQ25120。 PMID 的功能是什么? 我无法理解数据表的说明。
- 表2的含义是什么、为什么 VBATREG 有两个不同的电压、以及如何使用该表和电路、您能否提供一个示例让我了解这一点?


- 在培训视频中,充电时间优化器解释不是很清楚,
当电流开始下降时,为什么电池无法达到最大电压。 - 为什么充电电流降低得太早?
- 如果我们不使用 CTO,则重叠的缺点是什么。
- 为什么我们需要预充电模式?
- 根据电压输入动态电源管理、如果输入电压达到阈值电压、这意味着充电电流将减小、因此输入电压可以保持一个不会进入间断模式的值?