This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:如何连接 DS 中不可见的 PIN#39

Guru**** 2813075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG1210, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022668/lmg1210-how-to-connect-pin-s-not-visible-in-the-ds

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件:LMG5200TINA-TI

您好!

使用 te LMG5200和 LMG1210的 PSpice 模型时、原理图中有数据表中未提及的引脚。  因此、请询问如何连接它们、以便仿真不会导致错误或任何错误行为。

LMG1210的示例  

  1. LS_DAP
  2. HS_DAP
  3. HS_0
  4. HS_1
  5. HS_2
  6. HS_3
  7. NC_0   
  8. NC_1
  9. NC_2

最好 为这两种器件提供参考原理图、例如 PSpice for TI。

提前感谢