Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG1210, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1210 主题中讨论的其他器件:LMG5200、 TINA-TI
您好!
使用 te LMG5200和 LMG1210的 PSpice 模型时、原理图中有数据表中未提及的引脚。 因此、请询问如何连接它们、以便仿真不会导致错误或任何错误行为。
LMG1210的示例
- LS_DAP
- HS_DAP
- HS_0
- HS_1
- HS_2
- HS_3
- NC_0
- NC_1
- NC_2
最好 为这两种器件提供参考原理图、例如 PSpice for TI。
提前感谢