This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:是否可以对7mA 输出使用限流器电路

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022103/lm317-is-it-possible-to-use-current-limiter-circuit-for-7ma-output

器件型号:LM317

尊敬的专家:

我的客户对 LM317应用电路有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

对于3端子稳压器 LM317DCY、在最小输出电流列中描述了3.5mAtyp 和10mAMAX。

如果低于0.01A、会发生什么情况?

振荡、调节等  

下面列出了应用电路。  

我想在 OUT 和 ADJ 之间连接 R1 (180Ω)、并将其用于1.25V/ 180Ω≒7mA 输出。

有问题吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

                 正如您提到的、典型负载电流为3.5mA。 显然、在负载电流为10mA 时、该器件将 通过满足所有规格运行。 当负载电流为7mA 时、器 件正常运行、器件超出规格的风险非常低。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    感谢你的答复。

    对于 LM317、器件电路电流会流向输出端。

    这是最小负载电流(10mA)。

    因此、我了解它需要保持最小电流(10mA)  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一