请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317 尊敬的专家:
我的客户对 LM317应用电路有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
对于3端子稳压器 LM317DCY、在最小输出电流列中描述了3.5mAtyp 和10mAMAX。
如果低于0.01A、会发生什么情况?
振荡、调节等
下面列出了应用电路。

我想在 OUT 和 ADJ 之间连接 R1 (180Ω)、并将其用于1.25V/ 180Ω≒7mA 输出。
有问题吗?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一