请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 您好!
我有 3个关于 LP5569上电序列的问题。
1) 1) VIN 和 V1P8的加电序列是否有任何要求?
2) 2)在数据表中、有一个名为 ten 的参数、这是否意味着从 EN/PWM 第一个上升沿到第一个 I2C 访问的延迟? '
3) 3) 10的最大值为3ms、我很困惑、这是否意味着10长于3ms? 根据我的测试结果、再延长10天就没有问题了。
谢谢!