我们在定制板上使用 TPS62130A、现在我正在进行测试。
条件的使用情况如下。
VIN =+5V、Vout = 3.3V 和+2.5V (电路板上 TPS62130A 的数量为两个。)
我们在断电序列中使用示波器测量了 Vout 和 Vin 的电压。
然后、Vout 电压为 Vin + 0.5V。 SW 端子可能超过绝对最大额定值。
SW 端子被写入、'W 端子电压一定不能超过 Vin + 0.3V'。
但有人说、"在开关操作过程中、输出电感器可能会短暂地将 SW 节点驱动至高于此额定值、但会以可控、可预测和可理解的方式。" 特性。
请告诉我两件事。
1) 1)电源关闭时、施加到 SW 端子的电压超过 Vin + 0.3V。
但是、由于电源关闭时的残余电荷、它不是直流电。
可以放心地假设该过压是可以接受的吗?
2) 2)如果即使在电源关闭时也未超过 SW 端子的最大额定值、
是否可以在 SW 端子和 VIN 端子之间插入放电二极管?
由于 TPS62130A 具有有源输出放电、
我认为可以在 Vin 降至0.7V 以下之前将 EN 端子设置为低电平、从而移除电荷。
但是、如果我们要使用有源输出放电功能、我们需要修改电路板以添加电压检测 IC。
目前、半导体的可用性越来越差、因此客户希望避免添加新的 IC。
下面是电源关闭时的波形、因此也请检查它。
波形为 Ch1 (黄色):VIN (+ 5V)、Ch2 (绿色):+ 1.1V、Ch3 (蓝色):+ 2.5V (由 TPS62130A 生成)、CH4 (红色):+ 3.3V (由 TPS62130A 生成)。