This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:关断序列中 SW 端子的电压

Guru**** 2511005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022457/tps62130a-about-the-voltage-of-the-sw-terminal-in-the-power-off-sequence

器件型号:TPS62130A

我们在定制板上使用 TPS62130A、现在我正在进行测试。
条件的使用情况如下。
VIN =+5V、Vout = 3.3V 和+2.5V (电路板上 TPS62130A 的数量为两个。)
我们在断电序列中使用示波器测量了 Vout 和 Vin 的电压。
然后、Vout 电压为 Vin + 0.5V。 SW 端子可能超过绝对最大额定值。
SW 端子被写入、'W 端子电压一定不能超过 Vin + 0.3V'。
但有人说、"在开关操作过程中、输出电感器可能会短暂地将 SW 节点驱动至高于此额定值、但会以可控、可预测和可理解的方式。" 特性。

请告诉我两件事。
1) 1)电源关闭时、施加到 SW 端子的电压超过 Vin + 0.3V。
但是、由于电源关闭时的残余电荷、它不是直流电。
可以放心地假设该过压是可以接受的吗?
2) 2)如果即使在电源关闭时也未超过 SW 端子的最大额定值、
是否可以在 SW 端子和 VIN 端子之间插入放电二极管?

由于 TPS62130A 具有有源输出放电、
我认为可以在 Vin 降至0.7V 以下之前将 EN 端子设置为低电平、从而移除电荷。
但是、如果我们要使用有源输出放电功能、我们需要修改电路板以添加电压检测 IC。
目前、半导体的可用性越来越差、因此客户希望避免添加新的 IC。
下面是电源关闭时的波形、因此也请检查它。
波形为 Ch1 (黄色):VIN (+ 5V)、Ch2 (绿色):+ 1.1V、Ch3 (蓝色):+ 2.5V (由 TPS62130A 生成)、CH4 (红色):+ 3.3V (由 TPS62130A 生成)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thahara-San、

    1) 我想说这是一种可接受的行为、因为当 Vin 降至输出电压以下时、器件会通过高侧体二极管进行自然放电、从而导致过压。 在波形中、当电流停止通过 HS FET 体二极管传导、从而电流停止通过体二极管放电时、输出电压会达到水平。

    2) 如果添加了放电二极管、则必须使正向电压小于0.5V (因为当 Vin = Vout+0.5V 时、高侧 FET 体二极管停止导通)、这可能会在常规开关调节期间导致问题、因为该器件具有内部电流限制 (在开关行为期间、电流可能会绕过放电二极管中的器件)。

    如果您希望将输出电压放电至低于波形中显示的电流值(断电后)、我将使用有源输出放电、它仅需要在输出电压和 PG 引脚之间连接一个电阻器来设置放电电流。 然后对 UVLO 引脚的关断进行编程、以便在 Vin 移除后立即跳闸。  

    如果不要求您的输出电压立即下降至0V、那么您可能不需要改变任何东西。 当输出电压通过反馈电阻器和电容器的泄漏电流进行放电时、应以 RC 时间常数缓慢下降至0V。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conrad 先生

    感谢您的快速响应。
    最大的问题是 Vout 端子中剩余的电压是否会损坏 TPS62130A。
    因此、我很欣慰地获悉、关断序列中的 Vout 电压行为是可以接受的。
    断电后无需立即对 Vout 电压放电、但我想咨询客户并考虑采取对策。

    此致、
    Hiromi