This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:过流保护

Guru**** 2527070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2372-4EVM-006, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021927/tps2372-over-current-protection

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: 、TPS2373

您好!

我在 TPS2372上执行过流测试、使用 TPS2372-4EVM-006 评估板和我使用 TPS2372设计的电路板都是 PD PoE 控制器。   

当 TPS2372配置为4类 PoE 且我通过300英尺以上的以太网电缆(或1英尺电缆时的90W、相当于300英尺电缆时的70W)拉取功率超过70W 时、TPS2372不 会通过保护自身并打开内部 MOSFET 来停止电流消耗、 TPS2372似乎正在尝试调节 PoE 输出电压/电流、甚至超过这些功耗(请参阅下面的示波器截屏)。  在 PoE 过流事件期间、TPS2372变得非常热(~130C)。  PoE 输出电压和电流以50Hz~100Hz 的频率振荡、而不是 TPS2372完全关闭电流、从而导致130C 的快速自发热。  我没有将其保持在这个状态足够长的时间来损坏 TPS3272器件、但是我假设如果我离开的话、它最终会被损坏。

顺便说一下、如果 TPS2372配置为1类 PoE、我尝试消耗30W 功率、情况也是如此。  发生相同的过流事件、并发生电压和电流振荡、导致高达130C 的相同自发热。  请帮助!

我的设置包括一个连接到 TPS2372-4EVM-006评估板的 PoE 注入器(也使用我自己的评估板进行了同样的测试)、以及一个连接到 VDD/RTN 输出电源线的电阻负载箱。  我尝试将功率上拉至90W 或更高。  我曾预料 TPS2372会在尝试拉至较高功率时保护自身并关闭电源、而是电压和电流  

      

谢谢、

Nick Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、nick、  

    感谢您的提问。 在 TPS2372-4EVM-006中、图5显示了我们希望过流保护功能的外观。 您能否在测试期间获取这些波形并在此处展示它们?

    我将在明天的实验中尝试重复此问题。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    我能够在实验室中再现这一点。 发生的情况是、过流期间、IC 在过流阶段完成后恢复到浪涌阶段。 内部热插拔 FET 会打开、因此它上面有一个电压。 这会使 IC 变热。 如果它脱离浪涌、那么现在有一个满负载电流流经内部热插拔、这也会增加热量。  

    因此、预计 IC 在过流事件期间会变热。 但是、IC 也具有过热保护、因此在这种情况下也应对其进行保护。  

    您是否观察到任何损坏?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。  

    不、我没有观察到 TPS2372受到任何损坏、但我也不会让它处于这个过流状态很长时间。  我尚未测试该器件是否会在达到热关断状态时进行自我保护。  这是否在工厂进行过测试?

    无论如何、我  希望该器 件具有过流保护、而不会过热(>130C)、并且不必依赖热关断来防止过流事件。  此外、我还可以添加 外部过流 监控器芯片、但 希望避免这种情况、以节省布板空间。   还有其他 PoE PD 控制器芯片 可防止过流事件。  是否有办法 配置 TPS2372以防止过流事件而不  会变得很热?   但是、我们仍然需要热插拔保护。

    谢谢、

    Nick   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、  

    是的、我们让 IC 等待10分钟以达到热稳定性、以确保 IC 不会因短路而损坏。  

    OCP 策略的一部分是保持输出保持不变。 这种类型的短路发生在 VDD_RTN 上、这会使输入电源短路、这有时可能很短。 我们集成了 PWM 控制器的其他器件将使用断续模式来解决输出短路问题。 但这就是我们解决这种类型的短路的方法。  

    您可以使用的一种策略是禁用 PSE。 使用如下所示的光耦合器、我们可能会中断检测、因此 PSE 将关闭电源。  

    TPS2373等其他 IC 具有适配器引脚 APD、可用于完全关闭内部热插拔 FET。 这将是一种更具成本效益的解决方案、但需要更换 IC。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。