主题中讨论的其他器件: 、TPS2373
您好!
我在 TPS2372上执行过流测试、使用 TPS2372-4EVM-006 评估板和我使用 TPS2372设计的电路板都是 PD PoE 控制器。
当 TPS2372配置为4类 PoE 且我通过300英尺以上的以太网电缆(或1英尺电缆时的90W、相当于300英尺电缆时的70W)拉取功率超过70W 时、TPS2372不 会通过保护自身并打开内部 MOSFET 来停止电流消耗、 TPS2372似乎正在尝试调节 PoE 输出电压/电流、甚至超过这些功耗(请参阅下面的示波器截屏)。 在 PoE 过流事件期间、TPS2372变得非常热(~130C)。 PoE 输出电压和电流以50Hz~100Hz 的频率振荡、而不是 TPS2372完全关闭电流、从而导致130C 的快速自发热。 我没有将其保持在这个状态足够长的时间来损坏 TPS3272器件、但是我假设如果我离开的话、它最终会被损坏。
顺便说一下、如果 TPS2372配置为1类 PoE、我尝试消耗30W 功率、情况也是如此。 发生相同的过流事件、并发生电压和电流振荡、导致高达130C 的相同自发热。 请帮助!
我的设置包括一个连接到 TPS2372-4EVM-006评估板的 PoE 注入器(也使用我自己的评估板进行了同样的测试)、以及一个连接到 VDD/RTN 输出电源线的电阻负载箱。 我尝试将功率上拉至90W 或更高。 我曾预料 TPS2372会在尝试拉至较高功率时保护自身并关闭电源、而是电压和电流

谢谢、
Nick Smith