尊敬的团队:
我们的客户需要一个 LED 驱动器来驱动连接的 LED 照明、您能帮我找到合适的解决方案吗?
使用以下参数确保连接的 LED 符合 IC 规格。
- 我们这边的 VIN=4.5V
- 输出电压、支持连接电 压为2.65V 至3.55V 的 LED
- 电流速率应至少为1A。
- 信号控制:PWM 类型
- 工作温度:-40~85oC

非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好 Jimmy。
TLC6A598是 一款适用于航空电子应用的高可靠性驱动器、每个驱动器的成本为5美元、对于普通 LED 驱动器而言、这有点贵、因此我非常感兴趣详细介绍这位客户的"Ubiquiti 网络"以及他们需要此 LED 驱动器的用途。 我还注意到了这一点
[报价 userid="443414" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020133/tlc6a598-ti-solution-suggestion "]当前汇率应至少为1A。要求苛刻的电流速 率非常大、并不是常见的需求。 它们为什么需要如此大的电流? 我还想知道他们是否需要 RGB。
此外、他们的需求数量是多少?
您可以直接向我发送邮件。
格拉西。