This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6A598:TI 解决方案建议

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6A598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020133/tlc6a598-ti-solution-suggestion

器件型号:TLC6A598

尊敬的团队:

我们的客户需要一个 LED 驱动器来驱动连接的 LED 照明、您能帮我找到合适的解决方案吗?

使用以下参数确保连接的 LED 符合 IC 规格。

  1. 我们这边的 VIN=4.5V
  2. 输出电压、支持连接电 压为2.65V 至3.55V 的 LED
  3. 电流速率应至少为1A。
  4. 信号控制:PWM 类型
  5. 工作温度:-40~85oC

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个通道的最大电流为350mA。 它们应并联3-4个通道以实现电流。

    我想知道哪些客户需要这种解决方案、该项目的 EE 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的大力支持!

    EE 是 EV 充电器。 客户是 Ubiquiti 网络。

    我们是否有适合这种情况的解决方案?

    非常感谢!

    Jimmy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、请帮助您关注此主题。 并与 Cen Yang 保持一致、因为这是我们的新 EE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Gracie、

    我们是否有适合这种情况的解决方案?

    非常感谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy。

    TLC6A598是 一款适用于航空电子应用的高可靠性驱动器、每个驱动器的成本为5美元、对于普通 LED 驱动器而言、这有点贵、因此我非常感兴趣详细介绍这位客户的"Ubiquiti 网络"以及他们需要此 LED 驱动器的用途。 我还注意到了这一点

    [报价 userid="443414" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020133/tlc6a598-ti-solution-suggestion "]当前汇率应至少为1A。

    要求苛刻的电流速 率非常大、并不是常见的需求。 它们为什么需要如此大的电流? 我还想知道他们是否需要 RGB。  

    此外、他们的需求数量是多少?

    您可以直接向我发送邮件。

    格拉西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    在最近一周中、您似乎不再对此问题做出回应 。 我想知道这个问题对您是否重要。 如果是、请提供上述详细信息。