This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:PMBus 命令

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021731/tpsm846c23-pmbus-command

器件型号:TPSM846C23

您好!

我对我们的客户有任何疑问。

如果 我设置 Rset 以外的值=未加载或10kΩ Ω、我是否正确地认为涉及 VOUT_SCALE_LOOP 的命令无法使用、例如 VOUT_COMMAND 和 VOUT_MAX?

  我可以使用其他命令吗?

2. 此器件是否有用于上电的状态机?

作为问题的背景、更改 Vout 时、通过发送 STORE_USER_ALL 命令将更新后的 VOUT_COMMAND 值存储到 NVM 中。

但是、我想知道是否可以通过使用 STORE_DEFAULT_ALL 命令保存到 NVM 来在不使用命令设置的情况下更改输出电压。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    1. 您只能将 RSET 设置为开路(对于 VOUT_SCALE_LOOP=1)或10kΩ Ω(对于 VOUT_SCALE_LOOP=0.5)、以便按 预期使用 VOUT_COMMAND 和其他命令。   
    2. 您可以通过 PMBus 上的标准 VOUT_COMMAND 动态更改输出电压。 STORE_DEFAULT_ALL 或 STORE_USER_ALL 命令仅在保存非易失性存储器并在启动时将其设置为新的默认值时才必要。

    谢谢、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomoya San、

    感谢你的答复。

    您只能将 RSET 设置 为开路(对于 VOUT_SCALE_LOOP=1)或10kΩ Ω(对于 VOUT_SCALE_LOOP=0.5)、以便按 预期使用 VOUT_COMMAND 和其他命令。   

    >设置 Rset=49.9和24.9等时(在没有 PMBus 的情况下设置输出电压), 我是否正确地认为不能使用所有 PMBus 命令?

    您可以通过 PMBus 上的标准 VOUT_COMMAND 动态更改输出电压。 STORE_DEFAULT_ALL 或 STORE_USER_ALL 命令仅在保存非易失性存储器并在启动时将其设置为新的默认值时才必要。

    >在器件运行时,我未能通过 VOUT_COMMAND 更改输出电压。

    如果我使用 STORE_DEFAULT_ALL 或 STORE_USER_ALL 保存到 NVM 中、我是否正确地认为下次启动时的初始电压将是 VOUT_COMMAND 中设置的值?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    1. 如果 RSET 设置为 OPEN 或10kΩ Ω 以外的值、则不能使用 PMBus。
    2. 启动时的初始电压是保存到 NVM 中的 VOUT_COMMAND 值。

    谢谢、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomoya San、

    感谢你的答复。

    我想向客户介绍我从您那里学到的知识。

    当我收到其他问题时、是否可以通过私人电子邮件向您提问日语?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    不用客气!  如果您想 用 日语向我咨询、请随时通过 t-ide@ti.com 与我联系。

    谢谢、
    Tomoya