您好!
我对我们的客户有任何疑问。
如果 我设置 Rset 以外的值=未加载或10kΩ Ω、我是否正确地认为涉及 VOUT_SCALE_LOOP 的命令无法使用、例如 VOUT_COMMAND 和 VOUT_MAX?
我可以使用其他命令吗?
2. 此器件是否有用于上电的状态机?
作为问题的背景、更改 Vout 时、通过发送 STORE_USER_ALL 命令将更新后的 VOUT_COMMAND 值存储到 NVM 中。
但是、我想知道是否可以通过使用 STORE_DEFAULT_ALL 命令保存到 NVM 来在不使用命令设置的情况下更改输出电压。
此致、
Nishie