This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:生成负电压

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022740/lmzm23600-negative-voltage-generation

器件型号:LMZM23600

大家好、
我想使用 LMZM23600生成-5.4V。 我的输入电压为+15V。 使用 IBB 配置、我可以生成所需的输出电压。
Vin 引脚的额定电压为4V 至36V。
直流/直流转换器是否有任何配置可从-15V 输入电源生成-5.4V 电压?
即、使用 LMZM23600 IC 时、我的输入电压为-15V、我需要的输出电压为-5.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于您提到的从正面到负面的 IBB、我附上了可能有用的应用手册。

    对于-15V 至-5.4V 的输入电压、一种可能是升压转换 器和电平转换、如图所示。

    为此、您需要将问题移至升压转换器论坛。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../5857.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、
    感谢你的答复。
    很抱歉再次打扰你。
    我可以将 LMZM23600用于此用途吗?
    即  使用-15V 电源生成-5.4V 电压轨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为降压转换器在该配置中不起作用。

    谢谢