This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:能够#39;t 达到预期输出电流

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020662/bq51050b-can-t-reach-the-expected-output-current

器件型号:BQ51050B

您好!

在我的应用中、我希望使用1250mA 恒定电流为2600mAh 锂聚合物电池充电。 实际上、当我增加发送器和接收器线圈之间的距离时、我可以获得大约700mA 的电流、上升到1A。 我在此附上原理图。 线圈为 WE760308102213、可提供7.9uH (与数据表相同)的自由空气和11.22uH (铁氧体板位于4mm 以上)。 计算返回 C1=247nF 和 C2=3.25nF。 我重复了多次电感测量和电容器计算。 我还尝试使用另一个线圈(我们760308102207、C1=189nF->100//56/33 C2=3.1nF->3.3nF)、充电电流的结果几乎相同。

我还尝试将 FOD 电阻器降低到150欧姆、尝试为 Rilim 降低100欧姆和50欧姆、结果是相同的、因此它似乎是磁系统的一个限制。

所用的发送器是一款专用于15W 的商用 Qi 器件。 发送器的电源根据请求为 QC 18W。 我还尝试了两个不同的发送器、但行为是相同的。

请帮我确定问题吗?

谢谢、Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro

    需要注意以下几点:

    1) 1)查看 RECT 引脚与输出电流何时 开始限制、后范围捕获。   

    2) 当电流开始限制时、ILIM 引脚上的电压是多少?

    3) FOD 设置、R-FOD 的较高值会增加裕度。  可以减小 R-ILIM 以增大 R-FOD

    4) 检查 C1电容器的热升、电流越高、小型封装中的损耗就越大。  封装尺寸减小。

    5) 您是否在更高的电流下看到 BQ51050B 的热上升问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johns、

    在条件下 、Rfod 为200欧姆、Rilim 为50欧姆、Vbat 为3.8V 时充电

    I POST 范围捕获:

    BQ_03:从开头开始为10 s/div

    BQ_04:几分钟后为20ms/div

      

    使用万用表测量的电压为630和730mV。

    几分钟后、我会发布热像仪捕获、即使电流在几秒钟内收敛到700mA、芯片、C1和 C2的温度也会或多或少相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro

    1) 1)查看 RECT 引脚与输出电流何时 开始限制、后范围捕获。  --这看起来不错

    2) 当电流开始限制时、ILIM 引脚上的电压是多少? -- ILIM 引脚上的电压看起来很低,应该大约为1.2V

    3) FOD 设置、R-FOD 的较高值会增加裕度。  可以减小 R-ILIM 以增大 R-FOD

    4) 检查 C1电容器的热升、电流越高、小型封装中的损耗就越大。  封装尺寸越大、尺寸越小。--热性能看起来不错

    5) 您是否在较高电流下看到了 BQ51050B 的热上升问题?-热 感看起来不错。

    在示波器图上,我们可以看到通信电流限制会在通信脉冲期间降低输出电流--这是正常的。

    为了进行电流调节、ILIM 上的电压应该大约为1.2V、但是运行低电平。  如果 RX 低于目标、则应要求 TX 提供更大功率、数据包之间的时间应约为30mS、我认为它正在运行250ms。  250ms 正常、30ms 表示大错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johns、

    我可以发布其他捕获、您可以在其中更好地看到通信过程。 每 1650ms 有两个间隔约为65ms 的连续事件。 事件持续30ms。 是这样吗? 我应该期待什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢示波器捕获--它们很好。

    我们可以看到、数据包之间的时间为250ms、这是正常时间。  如果您看一下启动(无需开机自检)、时间大约为30ms。

    这些数据包是控制错误数据包(CEP)、它们通过目标矩形电压告知 TX 错误量。  假设它们是发送给 TX 的反馈信号。

    此外、关闭的两个数据包也可以、不是问题。   

    双数据包是 CEP 和接收到的电源数据包、这个额外的数据包将告诉 TX RX 接收到多少功率并用于 FOD。  此数据包的发送速率较低。  FOD 引脚上的电压决定了这个值。

    但没有明确指示导致低输出电流的原因。   

    ILIM 电压低于目标电压、但 RX 不要求更多功率。  这是您在电压锥形配置中看到的典型情况、其中电池已达到4.2V。  

    ILIM 引脚上的电压是输出电流的一个样本、比率为262至1。  R-ILIIM 和 R-FOD 上产生的电压将设置电池的快速充电或恒定电流。   

    您是否在其他 TX 中看到过这种情况?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johns、

    我测试了另一个 TX、结果是相同的。

    我将 Rfod 增大到了220欧姆(Rilim 33欧姆)、没有任何变化

    我用1nF // 2.2nF 替换了并联3.3nF 电容器、但没有改变。

    我可以看到、电流越高、线圈和 TX 之间的间隙就越大、但不是恒定的、正如您在示波器捕获中看到的。 我也看到了使用原始组件值时的情况。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确保检查 IC 的 BAT 引脚和 IC 的接地引脚上的电压或非常靠近引脚的电压。  我在 BAT 和接地增加电压的连接中看到电阻、并且单元将提前进入恒定电压阶段。  这在较高电流时更是一个问题。

    该单元的工作方式与 CV 模式类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johns、

    IC 引脚上的电压与电池测量的电压几乎相同、远低于4.2V。

    如果这可能有用、我注意到终止电流也低于预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 E2E PM 选项与您联系。