您好!
在我的应用中、我希望使用1250mA 恒定电流为2600mAh 锂聚合物电池充电。 实际上、当我增加发送器和接收器线圈之间的距离时、我可以获得大约700mA 的电流、上升到1A。 我在此附上原理图。 线圈为 WE760308102213、可提供7.9uH (与数据表相同)的自由空气和11.22uH (铁氧体板位于4mm 以上)。 计算返回 C1=247nF 和 C2=3.25nF。 我重复了多次电感测量和电容器计算。 我还尝试使用另一个线圈(我们760308102207、C1=189nF->100//56/33 C2=3.1nF->3.3nF)、充电电流的结果几乎相同。
我还尝试将 FOD 电阻器降低到150欧姆、尝试为 Rilim 降低100欧姆和50欧姆、结果是相同的、因此它似乎是磁系统的一个限制。
所用的发送器是一款专用于15W 的商用 Qi 器件。 发送器的电源根据请求为 QC 18W。 我还尝试了两个不同的发送器、但行为是相同的。
请帮我确定问题吗?
谢谢、Alessandro