请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5562 您好!
客户对 I2C 的上升时间和下降时间有疑问。 在数据表中、最大上升时间和下降时间为300ns、但未显示如何测试上升时间和下降时间。 通常使用10%~90%或 VIL 至 VIH。 请确认吗? 在客户的用例中、如果使用了10~90%、则300ns 无法满足要求。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.