This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:I2C 的上升时间和下降时间

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021633/lp5562-rise-time-and-fall-time-of-i2c

器件型号:LP5562

您好!

   客户对 I2C 的上升时间和下降时间有疑问。 在数据表中、最大上升时间和下降时间为300ns、但未显示如何测试上升时间和下降时间。 通常使用10%~90%或 VIL 至 VIH。  请确认吗? 在客户的用例中、如果使用了10~90%、则300ns 无法满足要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hills、

    我可以确认10%~90%通常用于评估 I2C 上升/下降时间。 您能否提供您获得的 I2C 波形的一些截屏(在10%~90%区域超过300ns)以及有关 您用于生成 SCL/SDA 信号的 MCU 的一些其他详细信息?

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、 请确认 LP5562是否使用了10%~90%。   

    MCU:QCA IPQ5018 WiFi SoC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我确认 LP5562使用10%~90%来测量 I2C 上升/下降时间。

    此致、

    Aaron Bing