This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:TI 解决方案建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731EVM-095, TPS23731, TPS23751, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022343/tps23751-ti-solution-suggestion

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:TPS23731EVM-095TPS23731TPS23730

尊敬的团队:

我们的客户新项目规范如下:

OUT 系统上的8端口 PD 和1端口 PSE。

48V 转换为5V。

系统功耗约为30W、8端口 PD 端口需要6kV 浪涌并保护组件。

我们是否有任何可满足客户规格的解决方案或参考设计?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、  

    对于 TPS23751、我将切换到下一代器件- TPS23731。 TPS23731EVM-095采用48V 至5V 设计、功率为25W (请注意、输入端为25W)。  

    30W 的输出需要更高功率的 IC。 我建议使用 TPS23730。  

    您能否详细解释8端口 PD 和1端口 PSE? 您能否显示方框图?

    所有8个端口都支持一个 PSE 端口、每个端口提供30W 功率吗?

    浪涌是系统级设计注意事项。 我们有一个6kV PSE 参考设计、该设计的原理相同、可以应用于 PD:  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01411

     

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师