请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23751 主题中讨论的其他器件:TPS23731EVM-095、 TPS23731、 TPS23730
尊敬的团队:
我们的客户新项目规范如下:
OUT 系统上的8端口 PD 和1端口 PSE。
48V 转换为5V。
系统功耗约为30W、8端口 PD 端口需要6kV 浪涌并保护组件。
我们是否有任何可满足客户规格的解决方案或参考设计?
非常感谢、
Jimmy